Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Fresare elettrodi in rame e alluminio senza taglienti di riporto

I metalli non ferrosi vengono utilizzati quotidianamente nella costruzione di stampi e utensili. I materiali lavorati più frequentemente sono le leghe di alluminio e il rame. A causa delle proprietà di questi materiali, molte frese possono produrre risultati non perfetti e “taglienti di riporto”. Vi mostriamo a cosa prestare particolarmente attenzione e quali utensili da taglio sono più adatti alla lavorazione.

Prodotti per l'officina

Elettrodi in rame

A causa della sensibilità al calore dei materiali in rame, gli utensili da taglio utilizzati in modo scorretto possono determinare distorsioni e taglienti di riporto sull’utensile. Per evitare questo, sono necessarie frese con una geometria dedicata. La corretta affilatura assicura inoltre una formazione controllata dei trucioli e quindi risultati ottimali.

Eventuali problemi durante la lavorazione:

  • Fresatura di contorni complessi e in filigrana
  • Necessità di piccoli raggi e spallamenti profondi
  • Precisione e qualità di superficie ai massimi livelli

Rame elettrolitico

Rame – Requisiti specifici per gli utensili da taglio

Quando si lavorano materiali in rame, degli utensili da taglio precisi sono fondamentali per ottenere risultati perfetti. Diametro, raggio, gambo e concentricità devono essere rettificati con tolleranze precise nell’ordine di micron.

  • More
    Taglienti lucidati e camera per trucioli Close
  • More
    Taglienti estremamente affilati per minimizzare la formazione di bave Close
  • More
    Substrato dedicato per la lavorazione del rame Close
  • More
    Nessuna marcatura sul gambo per una perfetta concentricità Close
Il nostro consiglio
Il nostro consiglio pratico per calcolare i valori di taglio

Con il calcolatore dei parametri di taglio ottenete i valori di taglio esatti in pochissimo tempo. Inoltre, vi forniamo informazioni e consigli utili per un utilizzo perfetto dell’utensile.

Vai al calcolatore dei parametri di taglio

Materiali in alluminio

A seconda dei requisiti, sono necessarie diverse leghe di alluminio. Quando si lavorano leghe morbide di alluminio, è necessario considerare alcuni punti per ottenere risultati ottimali.

Eventuali problemi durante la lavorazione:

  • Diverse leghe di alluminio sono adatte per vari tipi di asportazione truciolo
  • Le leghe di alluminio morbide tendono ad incollarsi e a formare un tagliente di riporto
  • Garantire un raffreddamento sufficiente durante la lavorazione

Materiali in alluminio – Requisiti specifici per gli utensili da taglio

  • More
    I taglienti nano-lucidati aumentano la durata dell’utensile alle velocità di avanzamento più elevate. Close
  • More
    I passi diseguali dei trucioli riducono le vibrazioni. Close
  • More
    La speciale rettifica dei lati consente i più elevati avanzamenti con la scelta della velocità di avanzamento, ottimizzando il processo di lavorazione, interpolazione elicoidale, rampa e foratura. Close
  • More
    Trasporto ottimale dei trucioli, grazie a grandi spazi per trucioli finemente rettificati per fresatura HPC, scanalatura, sgrossatura e finitura. Close
Il nostro consiglio

Materiali in alluminio nella gamma di prodotti della Meusburger

Lega di alluminio 3.3547
  • Lega di alluminio non temprabile, omogenea, distesa con ottime proprietà di lavorazione e di saldatura
  • Elevata stabilità di forma e molto indicato per l’anodizzazione, la cromatura a spessore e nichelatura chimica
  • Elevata resistenza alla corrosione

Denominazione secondo DIN: AlMg4,5Mn / EN AW - 5083

Maggiori informazioni

Lega di alluminio e zinco 3.4365
  • Lega di alluminio e zinco ad elevata resistenza con ottime proprietà per la goffratura strutturale
  • Buona lavorabilità, erodibilità e lucidabilità

Denominazione secondo DIN: AlZnMgCu 1.5 / EN AW - 7075

Maggiori informazioni

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione