Since 2014 Meusburger has been present with a subsidiary company in India. Thus, we have been able to support our customers directly and locally for a decade now.
La Pasqua è alle porte e i bambini non vedono l’ora di scovare le uova che sono state nascoste in casa o in giardino. Poiché non solo le tradizioni, ma anche le festività possono variare da Paese a Regione, desideriamo informarvi riguardo il nostro orario di apertura durante le festività pasquali.
Festeggiamo i 60 anni della Meusburger. La nostra azienda è cresciuta rapidamente negli ultimi decenni e questo ci ha fatto capire che ognuno di noi ha talenti preziosi e competenze specifiche.
In collaborazione con la “WBA Werkzeugbau Akademie”, abbiamo sviluppato e condotto un sondaggio per creare un barometro internazionale delle tendenze, degli sviluppi e delle sfide attuali nel nostro settore. Ora è possibile accedere ai risultati del sondaggio.
Le festività natalizie inizieranno presto. Anche per i nostri dipendenti, questo significa trascorrere del tempo prezioso con i propri cari. Qui sotto vi informiamo riguardo i nostri orari di apertura nel mese di dicembre ed inizio gennaio.
Dopo un intenso periodo di preparazione, finalmente è arrivato il grande momento: il nuovo portale della Meusburger funziona parallelamente alla versione precedente. In questo modo potete scoprire il livello successivo del mondo digitale della Meusburger. Il portale è facile da usare per chiunque ed il tutto con pochi click, consentendovi così di raggiungere il vostro obiettivo in modo rapido e intuitivo.
Fedeli al nostro motto "Tutto da un'unica fonte", forniamo non solo normalizzati per il controllo della temperatura e della posizione finale, ma anche sensori per la misurazione della pressione nella cavità. Mantenete il controllo e migliorate la qualità dei vostri pezzi!
L’innovativa macchina da taglio e da rettifica GMT 6000 permette una finitura efficiente degli espulsori, dei punzoni per trancia e di molti altri pezzi. Il pezzo viene accorciato in un’unica fase di lavorazione e rettificato precisamente nella lunghezza desiderata. La struttura stabile della macchina permette di ottenere con una sola regolazione la lunghezza esatta e le tolleranze precise degli angoli, in modo riproducibile e con elevata qualità.
Risparmiate tempo e fatica nell’associare le singole posizioni dell’ordine alle posizioni corrispondenti nel progetto, nel disegno o nell’elenco dei pezzi ricevendo da noi un’etichetta completa con tutte le posizioni per voi rilevanti.
Do you need a practical reference guide to optimally identify and fix defects in your moulded part? Our cooperation with the SKZ Plastic Centre in Würzburg makes it possible!
Salvare le liste degli articoli nella tabella, inviarle per e-mail e poi inserirle è un lavoro molto lungo. Per questo, abbiamo sviluppato il nostro catalogo digitale in modo che con pochi clic possiate importare la vostra lista o inviarla direttamente ai vostri colleghi. Scoprite la nuova funzione del catalogo digitale!
Take advantage of our promotion and exchange your old hot runner controller for a new one. When you buy a new profiTEMP+, we will give you a ‘trade-in discount’ which is based on the number of zones the new product has.
Our subsidiary company in India moved into a new building at the beginning of October. This gives us the opportunity to further strengthen our presence and expand our services in India.
Siamo il fornitore leader sul mercato della costruzione di stampi e utensili e non è un caso. Tutte le nostre piastre vengono prodotte in Austria e il nostro magazzino vi garantisce la disponibilità continua anche in tempi difficili.
Consegna rapida in caso di emergenza: uno dei tanti vantaggi che fanno di noi un partner ideale. Fino a oggi, questa argomentazione valeva principalmente per Europa e Cina. Ora abbiamo splendide novità anche per i nostri partner commerciali con sede o filiali in Messico e in India.
From September to the end of 2021, we will offer a variety of free webinars. Find out what topics we will be covering in the coming weeks in this post.
Meusburger China was founded in 2010 with two employees.10 + 1 years later, the company's primary goal is optimisation. But what's the deal with the 10 + 1 year?
We have succeeded in creating standardised colour codes for 3D CAD design in mould and die making in cooperation with the Association of German Tool and Mould Makers.
Da oltre 10 anni sviluppiamo soluzioni innovative per la costruzione di stampi per tranciatura. Ma come si è arrivati ad essere attivi in questo settore?
Diamo uno sguardo al passato.
Nella quarta parte della nostra serie “Tutto sulle molle a gas” abbiamo riassunto per voi tutte le informazioni relative al montaggio e alla manutenzione delle molle a gas. Inoltre, trovate consigli utili per un posizionamento corretto.
La terza parte della nostra serie “Tutto sulle molle a gas” si concentra sull’assistente per molle a gas. Grazie al nostro assistente, potete trovare in modo semplice e veloce la molla a gas adeguata per il vostro progetto.
Nella seconda parte della nostra serie “Tutto sulle molle a gas” trovate tutte le informazioni sui diversi tipi di molle. Questi si differenziano per la loro struttura e, di conseguenza, anche per le dimensioni e la forza iniziale. Inoltre, i dispositivi di sicurezza delle molle a gas sono progettati in modo diverso a seconda del tipo di molla.
Nella prima parte della nostra serie “Tutto sulle molle a gas”, trovate informazioni generali, ad esempio sui corretti campi di applicazione, o le differenze rispetto ai sistemi di molle a compressione convenzionali.
With our mould making update, we also added innovations for the configurator of FH hot runner moulds. We considerably expanded our range of nozzles as well as the selection of plastic materials.
The bee is one of the most important organisms in our ecosystem. Its extinction would have tremendous consequences for the Earth. We as a community can come together to prevent this from happening and we have already taken steps towards this cause.
Oltre alla corretta selezione della guarnizione O-ring, anche la corretta implementazione della scanalatura per la guarnizione è di importanza decisiva per un risultato di tenuta ottimale. Nella terza parte della nostra serie „Utilizzare correttamente le guarnizioni O-ring“, vi mostriamo come è possibile risparmiare tempo durante la produzione grazie alle nostre frese per guarnizioni O-ring e allo stesso tempo aumentare la qualità della scanalatura delle guarnizioni O-ring.
Nella seconda parte della nostra serie "Utilizzare correttamente le guarnizioni O-ring”, vi mostriamo cosa prendere in considerazione durante la progettazione della scanalatura per le guarnizioni O-ring.
Nel settore dei dispositivi di fissaggio, oltre ai morsetti orizzontali standard, abbiamo completato la nostra gamma con una versione rinforzata. I dispositivi di fissaggio HWS 201 hanno una struttura più robusta e i componenti possono essere serrati con forze di tenuta più elevate. Questo li rende particolarmente adatti per il serraggio rapido nella produzione in serie.
Nella prima parte spieghiamo i diversi tipi di tenuta, le opzioni di montaggio e i materiali delle guarnizioni O-ring, in particolare per la costruzione stampi.
Specialmente in caso di stampi ad iniezione con un numero di colpi moderato, la riduzione dei tempi di lavorazione e l’ottimizzazione dei costi stanno diventando dei fattori sempre più importanti. Inoltre, una superficie impeccabile è spesso un requisito importante per i componenti stampati ad iniezione. L'acciaio 1.2738 TSHH si è affermato da tempo sul mercato per questo scopo ed è utilizzato specialmente nel settore automobilistico e in quello dei beni di consumo.
In the recent product update, we were able to expand our range of plates and bars to more than 1,300 dimensions. In addition to numerous expansions, over 300 thicknesses were introduced for the first time for the material grades 1.1730, 1.2085 and 1.2312.
Especially now, it is particularly important to have a reliable partner at your side that you can count on. A full raw material warehouse, the largest central standard parts warehouse and also a high degree of in-house production ensures that we can continue to supply you with all the products you need.
Nella nostra gamma di prodotti potete trovare tiranti e chiavi a compasso compatibili per il montaggio e la manutenzione degli estrattori a doppia corsa.
Discover our range of different springs which we have put together especially for you. Here you will find springs and accessories for use with very light to very heavy loads - you are sure to find the right one for your project.
In addition to a completely new look for the shop start pages for mould making, die making and machine and jig construction, the update at the turn of the year also brought technical innovations. In particular, new functions have been added to the wizard for stamping and forming die sets and the configurator for hot runner moulds. See the changes for yourself!
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali