Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

La tutela dell’ambiente è un tema caro alla Meusburger.

Ci impegniamo continuamente per la tutela del nostro ambiente. Scoprite i nostri progetti!

Tutela dell’ambiente alla Meusburger

La tutela dell’ambiente ci sta a cuore. A questo scopo diamo molto di più di quanto richiesto dalle leggi e dai requisiti attuali. Oltre al monitoraggio costante e all’ottimizzazione dei nostri impianti e dei processi di produzione, investiamo in modo sostenibile anche nel riscaldamento, nella ventilazione e nel raffreddamento dei nostri edifici. Inoltre, offriamo ai nostri dipendenti varie possibilità di venire al lavoro in modo ecologico.

Alcuni esempi del nostro sviluppo sostenibile

Produzione di energia

Dal 2021, ci forniamo di energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Pompe di calore e fotovoltaico

L’aria condizionata nelle nostre sedi di Hohenems e Lingenau è alimentata al 100% da energia verde, prodotta non da fonti fossili, ma da pompe di calore. Anche il nostro nuovo edificio per uffici a Hohenems, inaugurato nel 2022, ha visto l’arrivo del primo impianto fotovoltaico. 96 moduli con una potenza di 35,5 kWp generano circa 35.000 kWh di elettricità all’anno. Inoltre, a maggio del 2023, abbiamo messo in funzione l’impianto fotovoltaico di Lingenau, che comprende 1.144 moduli con una potenza di 463 kWp. Solo sei mesi dopo, la produzione era già di circa 300.000 kWh. Infine, a fine novembre del 2023 è stato completato anche l’impianto fotovoltaico di Wolfurt. Qui, l’energia viene generata da 2.776 moduli e la produzione prevista è circa 1,2 milioni di kWh all’anno, che copre circa il 7% del nostro fabbisogno elettrico.

Risparmio energetico

Ci impegniamo anche a risparmiare energia attraverso varie soluzioni come l’illuminazione a LED, il rilevamento delle perdite di aria compressa e lo spegnimento dei nostri macchinari e impianti. Inoltre, lavoriamo costantemente per apportare ulteriori miglioramenti.

Recupero termico

Alla Meusburger, viene riutilizzata ogni tipo di energia: infatti, il calore di scarico prodotto dalle macchine e dagli impianti viene ricondotto direttamente al sistema di riscaldamento. Il riscaldamento del nostro edificio presso la sede centrale di Wolfurt, ad esempio, avviene per il 90% con tale calore di scarico e solo per il 10% con gas naturale.

Sistema di ottimizzazione dell’energia fredda

Abbiamo posto un efficiente impianto a freddo sul tetto del nostro capannone di produzione.

Separazione dei rifiuti e del materiale riciclabile

Tutti i rifiuti della Meusburger vengono suddivisi tra rifiuti riciclabili e non. In questo modo si rende possibile il recupero degli stessi.

Depurazione dagli agenti inquinanti

I cicli di produzione della Meusburger sono sostanzialmente privi di agenti inquinanti. Gli agenti inquinanti derivanti dalla lavorazione dell’acciaio sono neutralizzati mediante adeguate apparecchiature filtranti.

Biciclette

I dipendenti hanno la possibilità di ottenere una bicicletta aziendale per uso privato e lavorativo. I dipendenti che si recano al lavoro in treno, hanno inoltre la possibilità di utilizzare le biciclette aziendali presenti alla stazione di Wolfurt per raggiungere la nostra ditta.

Stazione di ricarica per le biciclette elettriche

I dipendenti che vengono a lavoro con la bicicletta elettrica e che in questo modo tutelano l’ambiente, possono caricare la batteria della propria bicicletta presso la nostra stazione. Le nostre sedi sono inoltre dotate di stazioni di ricarica per i nostri veicoli aziendali elettrici.

Concorso per i ciclisti

Ogni anno, la Meusburger partecipa al concorso ciclistico patrocinato dalla regione Vorarlberg. Con questo concorso, i dipendenti hanno la possibilità di favorire il proprio benessere fisico percorrendo molti chilometri e allo stesso tempo di proteggere l’ambiente. Maggiori informazioni

Trasporti

Per il trasporto dei nostri dipendenti sono disponibili giornalmente 41 minibus. In questo modo, la Meusburger è partner del progetto klimaaktiv mobil e apporta un contributo notevole alla tutela del clima e dell’ambiente. Dal 2022, stiamo gradualmente sostituendo i pulmini aziendali con dei pulmini elettrici.

Habitat per le api

L’ape è una delle creature più importanti nel nostro ecosistema. Nella nostra sede di produzione a Lingenau, abbiamo quindi sostenuto il giovane apicoltore Florian Faißt nell’acquisto dei suoi otto alveari, con circa 50.000 api ciascuno. Grazie al nostro prato fiorito intorno all’edificio, gli animali trovano abbastanza fiori e noi sosteniamo in parte la conservazione della biodiversità.

Trasporti

Rilassati al lavoro

Specifiche sui prodotti

Protettivi anticorrosione

Nello stoccaggio del nostro materiale grezzo rinunciamo totalmente all’utilizzo di protettivi anticorrosione. In questo modo, evitiamo l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e della terra, e quindi dell’ambiente che ci circonda.

Polveri oleose

Tutte le nostre macchine ed i nostri impianti sono dotati di apparecchiature filtranti e assorbenti e provvedono a mantenere l’aria pulita.

Lubrorefrigeranti

Grazie ad un concetto globale per l’ottimizzazione dei sistemi centralizzati, è stato possibile ridurre notevolmente il consumo di oli da taglio nel corso degli ultimi otto anni. Per mezzo delle misure da noi adottate, siamo riusciti a ridurre la quantità annuale di smaltimento di oli da taglio dell’82% e, allo stesso tempo, a diminuire l’utilizzo di stabilizzatori del 97%.

Spedizione

L’imballaggio dei nostri prodotti è costituito per il 96% da legno e cartone e solo per il 4% da plastica. Ci stiamo impegnando per aumentare gradualmente la percentuale di plastica riciclata negli imballaggi di plastica, che attualmente sono ancora inevitabili.

Regolamento REACH
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione