NEW – Meusburger cutting punches with configurable bases
11.10.2016, Stampi per tranciatura
Since October the standard parts manufacturer Meusburger offers cutting punches with freely configurable bases. The bases are specially manufactured to the customers' requirements with square, rectangular, and oblong cross sections. Short lead times are guaranteed by in-house production.
In the area of cutting elements Meusburger expands its range with cutting punches with freely configurable bases. As of now the cutting punches are available with bases in square, rectangular, and oblong cross sections with different head shapes to select from. In the online shop the desired cutting punch can be configured with just a few mouse clicks. After selecting the appropriate cutting punch the dimensions of the cutting geometry and the cutting edge length are entered. The CAD data is also available for download. To guarantee maximum precision in the stamping process great importance is attached to the tight tolerances during the production. Meusburger guarantees short lead times through the in-house production on an automated cylindrical grinding machine.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali