Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Tool Meusburger NX

In collaborazione con il nostro cliente Schmidt WFT abbiamo sviluppato uno strumento CAD che ora vi forniamo gratuitamente. Lo strumento ormai collaudato e affidabile è adattato al sistema CAD Siemens NX e consente un processo di progettazione semplice e veloce, poiché è possibile selezionare le configurazioni dei componenti dei file nativi del sistema e regolare automaticamente tutti i parametri. Nello strumento sono integrati anche gli spazi di montaggio e i codici di colore standard, sviluppati in collaborazione con l’associazione tedesca dei costruttori di stampi e utensili VDWF. In caso di modifiche, la lista dei pezzi viene rigenerata.

I vostri vantaggi in un colpo d’occhio
  • Processo di progettazione semplice ed efficiente
  • Gratuito
  • Set di file nativi 3D
  • È possibile lavorare direttamente nel sistema CAD, senza utilizzare gli shop online
  • Quando vengono apportate delle modifiche, gli attributi vengono inseriti automaticamente
  • Gli spazi di montaggio, comprese le rispettive informazioni sulle tolleranze e sulle superfici, sono inclusi nel sistema
  • Tabella dei codici di colore standard della Meusburger integrata
  • In caso di modifiche, la lista dei pezzi viene rigenerata automaticamente
  • Importazione semplice della lista dei pezzi nello shop tramite l’importazione Excel
Scarica il manualeScarica le istruzioni per l’installazione

Scarica il software

Come installare il programma

General technical information

The Meusburger Library uses exclusively the on-board functions of Siemens NX. No additional licenses are required.

Compatibility
The Meusburger Library is upward compatible from Siemens NX 12 and can be used with the Siemens NX Wizards.

Updates
As an indication of outdated versions, the following message appears after a period of one year:

 

Download Meusburger NX-Tool from website

Download here

 

Install Meusburger NX-Tool local or on server

You can store the desired folders locally or centrally on a drive. Access by several users is also possible.

 

Show reuseable library in NX

1. Click on „Reuse Library“

2. Right mouse button in empty area --> „Library Management“

3. With "Add Library" you can select the previously defined Meusburger target directory

If the Meusburger library is not visible in the "Reuse Library" view, you can display it in the Library Manage-ment by right-clicking on "Application Task". To do this, activate the checkbox "Modeling" for the Meusburger library.

 

Additional information

Relocation of the Meusburger Library
If the Meusburger library directory structure is changed, all loaded components lose their reference. The references can be restored via "Select template part"

Adjustments / System integration
If you need support, we are at your disposal.

Please send your request to: NXSupport@evosys-services.com
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione