Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

La herramienta para NX de Meusburger

En cooperación con nuestro cliente Schmidt WFT hemos desarrollado una herramienta CAD que ahora ponemos a disposición de los diseñadores de forma gratuita. Lleva años demostrando su eficacia y está especialmente adaptada al sistema CAD de Siemens NX. Agiliza y simplifica el proceso de diseño, ya que permite seleccionar en el sistema opciones nativas de configuración de los componentes y adaptar todos los parámetros automáticamente. Integra además el código de colores creado en colaboración con la asociación alemana de fabricantes de moldes y matrices VDWF, así como los espacios de montaje. Si se produce algún cambio en los datos, la lista de materiales se actualiza de manera automática.

Todas las ventajas de un vistazo:
  • Proceso de diseño más simple y eficaz
  • Gratuita
  • Componentes diseñados como datos en 3D nativos
  • Directamente en el sistema CAD sin utilizar las tiendas
  • Adopción automática de los atributos si se produce algún cambio
  • Espacios de montaje, con la información de tolerancia y superficie correspondientes, incluidos en el sistema
  • Código de colores de Meusburger integrado
  • Actualización automática de la lista de materiales al modificar los datos
  • Importación sencilla de la lista de materiales en la tienda como archivo de Excel
Descargar el manualDescargar las instrucciones de instalación

Descargar el software

Cómo instalar la herramienta

General technical information

The Meusburger Library uses exclusively the on-board functions of Siemens NX. No additional licenses are required.

Compatibility
The Meusburger Library is upward compatible from Siemens NX 12 and can be used with the Siemens NX Wizards.

Updates
As an indication of outdated versions, the following message appears after a period of one year:

 

Download Meusburger NX-Tool from website

Download here

 

Install Meusburger NX-Tool local or on server

You can store the desired folders locally or centrally on a drive. Access by several users is also possible.

 

Show reuseable library in NX

1. Click on „Reuse Library“

2. Right mouse button in empty area --> „Library Management“

3. With "Add Library" you can select the previously defined Meusburger target directory

If the Meusburger library is not visible in the "Reuse Library" view, you can display it in the Library Manage-ment by right-clicking on "Application Task". To do this, activate the checkbox "Modeling" for the Meusburger library.

 

Additional information

Relocation of the Meusburger Library
If the Meusburger library directory structure is changed, all loaded components lose their reference. The references can be restored via "Select template part"

Adjustments / System integration
If you need support, we are at your disposal.

Please send your request to: NXSupport@evosys-services.com
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual