I nostri sistemi a canale caldo sono individuali come le vostre applicazioni. Basandoci su componenti a canale caldo standardizzati, completiamo i nostri sistemi in modo tale che siano adattati alle vostre esigenze e richieste, e che consentano un processo di produzione ottimale in conformità con la materia plastica, lo stampo, la macchina per lo stampaggio ad iniezione e le periferiche. Per la Meusburger l’obiettivo è la miglior gestione possibile dei sistemi durante la manutenzione e l’installazione e, naturalmente, la qualità ottimale per il vostro pezzo stampato ad iniezione.
Sistema pronto per l’assemblaggio e per la connessione
La Meusburger fornisce generalmente questa versione come sistema shot con ugelli avvitati nel distributore. Potete scegliere tra un sistema progettato come sistema aperto con puntale ugello o come sistema ad otturazione. In ogni caso, tutte le connessioni sono configurate ed eseguite in base alle specifiche del cliente e il sistema viene testato per il funzionamento. Il sistema a canale caldo deve essere inserito solo sul lato dell’ugello dello stampo e avvitato alla piastra di forma. Non è necessario regolare l’altezza del distanziale, in quanto la tenuta è garantita dall’ugello avvitato al distributore. Inserire, fissare, collegare, iniettare.
Hot half
Sulla metà fissa dello stampo manca solo la piastra di forma con le cavità. La Meusburger fornisce l’hot half personalizzato, sia con ugelli a flusso libero sia come ugelli ad otturazione. Inoltre, potete scegliere se utilizzare la variante con ugello avvitato o la variante “Sliding”. Per le applicazioni con ugelli ad otturazione potete scegliere tra otturatori ad azionamento individuale per ogni ugello o un azionamento dell’otturatore mediante piastra di sollevamento. Naturalmente, i collegamenti elettrici e le connessioni dei media vengono selezionati, posizionati e collegati esattamente secondo le esigenze del cliente.
L’hot half offre la massima comodità sia nella pianificazione del progetto per il costruttore di stampi che nella produzione per lo stampatore ad iniezione.
Il powerMOVE con ugelli ad otturazione azionati da piastra di sollevamento viene fornito solamente come parte integrante dell’hot half. In linea con le dimensioni della nostra gamma di piastre, il powerMOVE è disponibile in diverse dimensioni standard, che vengono poi completate in base alle esigenze individuali della vostra applicazione. Potete scegliere liberamente la disposizione e l’interasse degli ugelli. Il powerMOVE è un sistema senza manutenzione compatibile quindi per le vostre applicazioni in camera bianca. Il sistema a leveraggio utilizzato assicura una progressione ideale della forza e della velocità nell’apertura e nella chiusura degli ugelli. Ciò consente una qualità costante dei vostri manufatti stampati ad iniezione, senza alcuna necessità di un ulteriore controllo.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali