Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Comunicati stampa inerenti alla nostra azienda

Siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti? Allora siete nel posto giusto!

New cutting punches and contour bases at Meusburger

22.03.2018, Stampi per tranciatura

Meusburger has expanded their range adding three new cutting punches. Furthermore, Meusburger now offers additional contours, for maximum flexibility in the configuration of cutting punches.

E 55405 Cutting punch with tight-tolerance cylindrical head

The new E 55405 Cutting punch features a cylindrical head with tolerance +0/-0.02 mm. Because of this tight tolerance, the cutting punch is ready-to-use and adjustment time is reduced to a minimum. This means savings in time and cost during the installation.

E 5531 Cutting punch with bottle-neck, with ejector

The ejector guarantees reliable removal of the stamping waste and therefore ensures the highest process reliability in the stamping process. Thanks to its bottle-neck geometry, the new cutting punch is suitable for high stamping and retracting forces.

E 55402 Cutting punch with cylindrical head from 1.3344 PM (PM 23)

The powder metallurgical steel 1.3344 PM (PM 23) features highest adhesive and abrasive wear resistance through its homogeneous carbide structure. In addition, it is characterised by excellent compressive strength and toughness.

New contours for the existing cutting punches range

In addition to the offset contours round, oblong hole, and rectangle, Meusburger now also offers a freely configurable hexagon contour as well as a round contour with flattening on both sides. These can be selected quickly and easily using the cutting punches configurator in the digital catalogues. The configurable cutting punches are available within 3 working days.

 

Vai ai comunicati stampa

Contatti per la stampa

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande da porci, vi preghiamo di contattarci per email.

Susanne Zukowski
Comunicazione / Pubbliche relazioni

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione