Da oltre 60 anni, l’azienda familiare tedesca Bihler è sinonimo di tecnologia all’avanguardia “made in Germany” ed è il fornitore mondiale di sistemi di punzonatura, piegatura, saldatura ed assemblaggio. L’azienda è situata nella pittoresca regione dell’Allgäu e dà lavoro a 1000 dipendenti, in sede e all’estero. La Meusburger e la Bihler godono da anni di un’ottima collaborazione. Sulla base delle esigenze di clienti comuni, è nata l’idea di creare uno standard per le basi portastampo trancia-piegatrici. Detto fatto. L’obiettivo era quello di offrire ai clienti i vantaggi della standardizzazione, grazie alla quale non avrebbero dovuto più produrre individualmente le basi portastampo. La standardizzazione delle basi portastampo trancia-piegatrici apporta altri notevoli vantaggi: esse sono notevolmente più economiche e, inoltre, sono immediatamente disponibili a magazzino. Le basi portastampo si distinguono per gli innumerevoli vantaggi: dal bordo di allineamento preciso, alla pratica protezione antirotazione, così come alle utili filettature di fissaggio nelle piastre per le maniglie a ponte, i golfari maschio e i distanziatori, sino ai fori di areazione, per la fuoriuscita controllata dell’aria durante l’utilizzo delle guide di scorrimento. Inoltre, un assistente automatico consente di configurare personalmente le basi portastampo trancia- piegatrici con pochi clic. Nel nuovo catalogo delle basi portastampo a colonne e nel nostro sito internet, potete trovare tutte le informazioni necessarie riguardo le basi portastampo trancia-piegatrici.
Due aziende − un pacchetto unico
Alla Meusburger si deve l’intero sviluppo tecnico e la realizzazione delle basi portastampo trancia-piegatrici. Per la produzione, avevamo a disposizione solamente i parametri della basi portastampo, in modo da consentire l’installazione esatta nelle presse. Poiché questi prodotti esclusivi vengono distribuiti dalla nostra azienda, i clienti che sono già in possesso di una macchina Bihler possono acquistare direttamente da noi le basi portastampo trancia-piegatrici. Chiunque prenda in considerazione l’acquisto di una nuova macchina Bihler riceverà un’offerta completa dalla Bihler che comprende la macchina trancia-piegatrice NC con incluse le basi portastampo trancia-piegatrici della Meusburger.
Le due aziende beneficiano dell’ottima collaborazione anche in occasione di vari eventi. Per esempio, durante gli incontri con gli utenti della Bihler, gli esperti della Meusburger partecipano come relatori, con interessanti conferenze sui temi di attualità. Viceversa, i relatori dell’azienda tedesca trasmettono il loro know-how alla Meusburger durante le Werkzeug- und Formenbautage (Giornate dei costruttori di stampi e utensili). In questo modo, tutti i clienti comuni sono eccellentemente informati. Inoltre, una volta all’anno, ha luogo lo scambio di apprendisti, durante il quale gli apprendisti hanno la possibilità di lavorare per tre settimane nelle rispettive aziende. Anche questo scambio di competenze rafforza la collaborazione.
Cosa ci riserva il futuro?
Le due aziende familiari hanno molti punti in comune: ad esempio, viene data grande importanza all’apertura mentale, al rispetto reciproco e alla buona cooperazione. Queste sono le pietre basiliari per una collaborazione proficua, che continuerà anche in futuro. Abbiamo ancora molti progetti interessanti in serbo per il futuro, e gli sviluppi riguarderanno soprattutto la standardizzazione.
Maggiori informazioni
Vi offriamo le nostre basi portastampo trancia-piegatrici SB innovative, progettate per le presse Bihler 200 kN, 300 kN e 400 kN. Le basi portastampo sono disponibili a magazzino nelle lunghezze sino a 596 mm e nelle versioni SBH “con fresatura di alloggiamento” o SBP “con premilamiera”.
Maggiori informazioni
Vai alle novità