Depuis plus de 60 ans, l’entreprise familiale allemande Bihler est réputée pour sa technologie de pointe « Made in Germany » et est le premier fournisseur complet mondial d’outils de découpe et de pliage, de soudage et de montage. L’entreprise, implantée dans la région pittoresque de l’Allgäu, emploie environ 1 000 personnes en Allemagne et à l’étranger. Meusburger et Bihler sont en contact étroit depuis de nombreuses années. C’est ainsi, sur la base des besoins de clients communs, que l’idée de créer un standard pour les outils de découpe et de pliage s’est développée. Aussitôt dit, aussitôt fait. A travers la standardisation, l’objectif était d’offrir aux clients l’avantage notable de ne plus avoir à fabriquer les outils de manière unitaire pour chacune des productions.
La standardisation apporte également d’autres avantages considérables : d’une part, les outils de découpe et de pliage sont beaucoup plus économiques et, d’autre part, ils sont disponibles en stock. Les outils se caractérisent par les filetages de fixation dans les plaques pour la fixation des poignées étriers, les anneaux de levage et rondelles d’épaisseur, ainsi que par le trou d’évent assurant l’échappement contrôlé de l’air en cas d’utilisation de guides coulissants. Par ailleurs, un assistant personnel permet de configurer les outils de découpe et de pliage en quelques clics. Vous trouverez de plus amples informations sur les outils de découpe et de pliage dans notre nouveau catalogue de blocs à colonnes et sur notre site Internet.
Deux entreprises – une offre complète
Le développement technique et la mise en oeuvre des outils de découpe et de pliage ont été assurés par Meusburger. Seuls les paramètres fixes des outils étaient prédéfinis afin que ces derniers passent exactement dans les presses. Puisque les produits exclusifs sont distribués par nos soins, les clients qui possèdent déjà une machine Bihler peuvent également se procurer directement chez nous les outils de découpe et de pliage. Lors de l’achat d’une nouvelle machine, le client se voit proposer une offre complète incluant une machine ainsi qu’un outil de découpe et de pliage Bihler.
Les deux entreprises profitent également de leur bonne coopération lors de divers événements. Des experts de Meusburger participent ainsi aux meetings professionnels annuels de Bihler au cours desquels ils interviennent sur des sujets d’actualité. À l’inverse, des intervenants de l’entreprise allemande transmettent leur savoir-faire lors des journées de la construction de moules et d’outillages Meusburger et de la rencontre professionnelle de la branche construction d’outils de découpe. Cela permet d’informer au mieux les clients que nous avons en commun. Par ailleurs, un échange d’apprentis a lieu une fois par an. Ces trois semaines de stage leur donnent l’occasion de découvrir l’autre entreprise. Cet échange de compétences renforce également la coopération.
Que nous réserve l’avenir ?
Les deux entreprises familiales ont cependant bien plus en commun comme, par exemple, l’importance qu’elles accordent à l’ouverture d’esprit, au respect mutuel et à la bonne entente. Ces valeurs sont le fondement d’une coopération simple et fructueuse, qui se poursuivra à l’avenir. Reste à savoir quels projets captivants sont encore à venir et ce que l’évolution future apportera en matière de standardisation.
Informations complémentaires
Nous vous proposons notre nouvel outil de découpe et de pliage SB conçu pour les presses Bihler 200 kN, 300 kN et 400 kN. Les outils sont disponibles sur stock jusqu’à la longueur 596 mm dans la version SBH « découpe tunnel » ou SBP « plaque de guidage sur ressorts ».
En savoir plus
Vers les actualités