Das deutsche Familienunternehmen Bihler steht seit über 60 Jahren für Spitzentechnologie "Made in Germany" und ist der weltweit führende Systemlieferant in der Stanzbiege-, Schweiß- und Montagetechnik. Für die im malerischen Allgäu gelegene Firma sind rund 1.000 Mitarbeiter im In- und Ausland tätig. Zwischen Meusburger und Bihler besteht seit vielen Jahren ein enger Kontakt. So entwickelte sich aufgrund der Bedürfnisse der gemeinsamen Kunden die Idee, einen Standard für Stanzbiegegestelle zu schaffen. Gesagt, getan. Ziel war es, den Kunden durch Standardisierung den großen Vorteil zu verschaffen, die Gestelle künftig nicht mehr individuell in Einzelfertigung herstellen zu müssen.
Die Standardisierung bringt zudem weitere wesentliche Vorteile mit sich: zum einen sind die Stanzbiegegestelle deutlich kostengünstiger und zum anderen direkt ab Lager lieferbar. Die Gestelle zeichnen sich durch die Befestigungsgewinde in den Platten zum Anbringen von Bügelgriffen, Ringschrauben und Distanzscheiben sowie durch die Entlüftungsbohrung für kontrolliertes Entweichen der Luft bei Verwendung von Gleitführungen aus. Zudem ermöglicht ein eigener Assistent, die Stanzbiegegestelle ganz einfach selbst mit nur wenigen Klicks zu konfigurieren. Alle weiteren Informationen rund um die Stanzbiegegestelle sind in unserem neuen Stanzgestelle- Katalog und auf unserer Website zu finden.
Zwei Unternehmen − ein Gesamtpaket
Die gesamte technische Entwicklung und Umsetzung der Stanzbiegegestelle erfolgte durch Meusburger. Lediglich die fixen Parameter der Gestelle waren vorgegeben, damit diese exakt in die Pressen eingebaut werden können. Da der Vertrieb der exklusiven Produkte über uns erfolgt, können Kunden, die bereits im Besitz einer Bihler Maschine sind, die Stanzbiegegestelle auch direkt bei uns beziehen. Bei Anschaffung einer neuen Maschine wird den Kunden ein Gesamtpaket, bestehend aus Maschine und Stanzbiegegestell von Bihler, angeboten.
Daneben profitieren beide Unternehmen auch bei diversen Veranstaltungen von der guten Zusammenarbeit. So sind bei den jährlichen Anwendertreffen der Firma Bihler auch Meusburger-Experten mit Vorträgen zu aktuellen Themen vertreten. Umgekehrt geben Vortragende des deutschen Unternehmens ihr Know-how bei den Meusburger Werkzeug- und Formenbautagen sowie dem Branchentreff Stanzwerkzeugbau weiter. Dadurch wird der gemeinsame Kundenstamm bestens informiert. Zudem findet einmal pro Jahr ein Lehrlingsaustausch statt, bei dem die Auszubildenden einen dreiwöchigen Einblick in das jeweils andere Unternehmen erhalten. Auch dieser Kompetenzaustausch stärkt die Zusammenarbeit.
Was bringt die Zukunft?
Doch die beiden Familienunternehmen verbindet noch mehr: so wird beispielsweise viel Wert auf Offenheit, gegenseitige Wertschätzung und ein gutes Miteinander gelegt. Dies ist ein Grundstein für die unkomplizierte und erfolgreiche Zusammenarbeit, die auch in Zukunft weitergeführt werden wird. Sie dürfen gespannt sein, welche interessanten Projekte noch bevorstehen und was die zukünftige Entwicklung in Richtung Standardisierung bringen wird.
Weitere Informationen über das Produkt
Unser neu entwickeltes SB-Stanzbiegegestell bieten wir Ihnen für die Bihler-Pressen 200 kN, 300 kN und 400 kN an. Die Gestelle sind in Längen bis zu 596 mm und in den Typen „SBH Tunnelschnitt" oder „SBP gefederte Führungsplatte" ab Lager erhältlich.
Mehr
Zur Newsübersicht