Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Il rilevamento della posizione garantisce un'elevata affidabilità dei processi

Il rilevamento della posizione fornisce un importante contributo per un processo di stampaggio ad iniezione affidabile. Sia per il monitoraggio della posizione finale dei carrelli, del tavolino di espulsione o del cilindro idraulico, i sensori meccanici e induttivi sono diventati indispensabili nella moderna costruzione di utensili e stampi.

Accessori di montaggio

Vi offriamo una panoramica delle versioni più comuni per il controllo della posizione dei componenti nello stampo.


 

INTERRUTTORI DI FINE CORSA MECCANICI

Gli interruttori di fine corsa meccanici vengono utilizzati principalmente per controllare la posizione finale del tavolino di espulsione. Per l’azionamento, hanno bisogno di un contatto con il componente da interrogare. Gli interruttori di fine corsa possono essere utilizzati indipendentemente dal materiale, dalla superficie e dalla geometria. Le possibili versioni sono verticali, orizzontali, compatte, a rullo o a stantuffo. Gli interruttori di fine corsa appositamente progettati per applicazioni ad alta temperatura o per la pressofusione possono essere utilizzati anche in versione orizzontale o verticale.


 

Shop online

INTERRUTTORI DI PROSSIMITÀ DI FINE CORSA E INDUTTIVI

I sensori induttivi generano un campo elettromagnetico alternato. Quando un oggetto elettricamente conduttivo si avvicina, ritira energia dal campo alternato, il che riduce l’ampiezza dell’oscillazione. Questo cambiamento viene valutato dal sensore induttivo. In questo modo l’interrogazione avviene senza contatto. Gli interruttori di fine corsa vengono utilizzati anche per controllare la posizione finale del tavolino di estrazione. Oltre al rilevamento di oggetti, gli interruttori possono essere utilizzati anche per il posizionamento, il conteggio (ciclo), la misura del numero dei giri (forma del filetto) e la misura della velocità. Tuttavia, a differenza degli interruttori meccanici, la variante induttiva dipende dal materiale, dalla geometria e dalla superficie. Gli interruttore di prossimità induttivi vengono utilizzati principalmente per il rilevamento di oggetti. Per temperature più elevate fino a 140°C sono disponibili anche nella versione per le alte temperature.


 

Shop online

SENSORI DI CAMPO MAGNETICO

I cilindri idraulici vengono spesso utilizzati per azionare i carrelli. Se il carrello si trova in una posizione sbagliata durante la chiusura dello stampo, questo può causare danni massicci allo stampo. Pertanto, è importante effettuare un’interrogazione di posizione. I sensore di campo magnetico offrono una soluzione elegante quando si utilizzano cilindri compatti con custodia in alluminio. Essi rilevano la posizione dello stelo del pistone e trasmettono il segnale. Il metodo di funzionamento è opposto a quello del sensore induttivo. Il componente magnetico allinea i mini-magneti all'interno del componente e riduce le perdite di vibrazioni del campo elettrico alternato.


 

Shop online

Tutti i sensori della Meusburger sono PNP (contatto normalmente aperto). Ciò significa che emettono un segnale quando rilevano un oggetto. Al contrario, i sensori NPN, interrompono il segnale al rilevamento dell'oggetto.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione