Quali sono le conseguenze di tubi di termoregolazione difettosi?
I tubi di termoregolazione e i relativi raccordi devono essere selezionati ed installati accuratamente. In caso contrario, potrebbero verificarsi lunghi lavori di pulizia, interruzioni della produzione o rischi per la sicurezza dei dipendenti.
Possibili cause di danni al tubo di termoregolazione
- Montaggio difettoso
- Posizionamento scorretto del tubo di termoregolazione
- I tubi di termoregolazione sfregano su altri componenti durante il movimento di chiusura
- Usura per schiacciamento dovuta alla scelta di tubi troppo corti
- Ispezione assente o poco frequente
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_Temperierung-Verwender-3_MS.jpg)
Come potete evitare danni e perdite del tubo di termoregolazione?
Abbiamo riassunto qui per voi gli aspetti più importanti. Sia quando si progetta la costruzione di uno stampo sia durante l’utilizzo a lungo termine dei tubi di termoregolazione, è necessario considerare questo aspetto:
Selezione corretta
La selezione corretta dei tubi di termoregolazione e dei rispettivi raccordi è decisiva per un funzionamento a prova di errore e per la sicurezza personale. È necessario prestare particolare attenzione al rispettivo campo di applicazione e alle temperature massime consentite.
Progettazione costruttiva
Per quanto possibile, già in fase di progettazione è fondamentale considerare la migliore disposizione possibile del tubo di termoregolazione. In questo modo, già in fase di progettazione è possibile evitare raggi di curvatura troppo piccoli o tubi che sfregano.
Il valore "R min." indica il raggio minimo che deve essere mantenuto per un utilizzo ottimale dei tubi di termoregolazione. Queste informazioni sono riportate su tutti i tubi di termoregolazione della nostra gamma.
Montaggio professionale
Le perdite si verificano spesso mentre il raccordo e il tubo vengono collegati. Una possibile causa è il montaggio scorretto. Un montaggio corretto è quindi fondamentale per evitare guasti.
Esistono due diversi metodi di montaggio:
Montaggio senza fascette
Il sistema ad innesto rapido è ideale per il montaggio senza fascette. Grazie alla forma dei portagomma rapidi e alla speciale costruzione del tubo ad innesto rapido, non sono necessari altre fascette o connettori a pressione per il montaggio.
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INM.png)
Importante: Il montaggio senza fascette è possibile solo con il tubo ad innesto rapido e il raccordo rapido. Tutti gli altri tubi e raccordi devono essere fissati ulteriormente.
Per inserire il tubo nel portagomma è necessaria una forza maggiore. Per questo motivo, si consiglia l’utilizzo del dispositivo di montaggio per tubo flessibile E 21990.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SET_E21990-1_NE.png)
Montaggio con fascette
Con i normali portagomma, il montaggio può essere effettuato sia con fascetta serratubo che con connettori a pressione.
![](/IT/CH/media/SYM_PRO_E2190-sym_INT.png)
![](/IT/CH/media/SYM_PRO_E2192-sym_INT.png)
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_SYM_E2194_INT.png)
Per il montaggio è importante utilizzare gli utensili appropriati.
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_Temperierschlaeuche-Werkzeuge-E2196_INT.png)
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_Temperierschlaeuche-Werkzeuge-E2198_INT.png)
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_Temperierschlaeuche-Werkzeuge-E34000_INT.png)
Ispezione regolare
Prima della messa in funzione dello stampo per iniezione, è necessario verificare attentamente la corretta posa dei tubi di termoregolazione. Inoltre, è fondamentale effettuare un’ispezione regolare durante il processo produttivo; si consiglia di effettuare un’ispezione visiva dopo ogni messa a punto dello stampo o almeno una volta alla settimana.
È bene considerare i seguenti punti:
- Controllare che il tubo non sia danneggiato, incrinato o usurato
- Controllare che i tubi più vecchi siano sufficientemente elastici e, se necessario, sostituirli
- Controllare l’integrità dei raccordi
- Controllare la libertà di movimento dei tubi (cercare eventuali segni di abrasione)
- Non piegare il tubo nell’area del portagomma o nel raggio di curvatura del tubo
Nel caso in cui si verifichi una perdita, è necessario reagire il più rapidamente possibile per evitare fermi macchina.
Il nostro consiglio per una rapida riparazione
Per riparazioni rapide, la Meusburger offre raccordi portagomma doppi (E 2069) o un raccordo portagomma ad innesto rapido (E 2068, E 20685) e un raccordo rapido (p.e. E 2200). In questo modo, il tubo esistente può essere riparato sul posto.
Perché l’utilizzo corretto dei tubi di termoregolazione è così importante?
Non si tratta solo di evitare tempi di fermo, ma anche di garantire la sicurezza sul lavoro, e prevenire così eventuali infortuni. Oltre alla corretta selezione dei componenti e al montaggio professionale con gli strumenti appropriati, consigliamo l’utilizzo di raccordi rapidi di sicurezza a bloccaggio automatico (ad es. E 22206), particolarmente adatti per le alte temperature.
Disponibilità
In caso di guasto, è importante che la produzione possa essere riavviata rapidamente. Se non disponete del pezzo di ricambio, la Meusburger ve lo fornirà immediatamente dal magazzino di normalizzati più grande del mondo.
![](/IT/CH/media/IMG_DIS_Versand-Lager-5_MS.jpg)