¿Cuáles son las consecuencias de usar mangueras defectuosas?
Las mangueras de refrigeración o de regulación de la temperatura y los enchufes asociados deben seleccionarse e instalarse con cuidado. De lo contrario, pueden dañarse y acarrear más tareas de limpieza exhaustiva, interrupciones en la producción o riesgos para la seguridad de sus propios empleados.
Posibles causas de los daños en mangueras
- Montaje defectuoso
- Disposición mal planificada
- Roce con otros componentes durante el movimiento de cierre
- Dobleces durante el prensado si son cortas
- Falta de inspección o de regularidad en las inspecciones
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_Temperierung-Verwender-3_MS.jpg)
¿Cómo evitar daños y fugas?
Hemos resumido aquí los aspectos más relevantes. Téngalos en cuenta tanto al diseñar un portamoldes como durante el uso a largo plazo de las mangueras:
Correcta selección
La selección de las mangueras de regulación de la temperatura y de los enchufes adecuados es un factor decisivo para un funcionamiento a prueba de fallos y para la seguridad personal. Debe prestarse una especial atención a su ámbito de aplicación y a temperaturas máximas que admiten.
Diseño constructivo
En la medida de lo posible, ya en la fase de diseño debe planificarse la mejor manera de colocar los elementos de regulación de la temperatura. Así pueden evitarse radios de curvatura demasiado pequeños o roces en las mangueras.
El valor "R min ." indica el radio mínimo que debe mantenerse para un uso óptimo de las mangueras. Encontrará este dato en todas las mangueras de refrigeración o regulación de temperatura de nuestra gama.
Montaje profesional
A menudo se producen fugas al conectar el enchufe con la manguera. Una de las posibles causas es un montaje incorrecto. Por tanto, una correcta instalación es la base para evitar fallos.
Hay dos métodos de montaje diferentes:
Montaje sin abrazaderas
Para esta variante de montaje, el sistema de conexión rápida es el más apropiado. La forma de las boquillas de conexión rápida y la estructura especial de la manguera de conexión rápida permite prescindir de abrazaderas o casquillos de prensado adicionales.
![](/ES/MX/media/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INM.png)
Atención: El montaje sin abrazaderas solo es posible con mangueras y enchufes de conexión rápida. El resto de mangueras y enchufes deben fijarse por separado.
Para encajar la manguera en la boquilla se necesita algo más de fuerza. Por eso recomendamos el sistema de montaje de adaptadores en mangueras E 21990.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SET_E21990-1_NE.png)
Montaje con abrazaderas
En el caso de las boquillas normales, el montaje puede llevarse a cabo o bien con abrazaderas o bien con casquillos de prensado.
![](/ES/MX/media/SYM_PRO_E2190-sym_INT.png)
![](/ES/MX/media/SYM_PRO_E2192-sym_INT.png)
![](/ES/MX/media/GRA_PRO_SYM_E2194_INT.png)
Es importante que se utilicen herramientas de montaje adecuadas.
![](/ES/MX/media/GRA_PRO_Temperierschlaeuche-Werkzeuge-E2196_INT.png)
![](/ES/MX/media/GRA_PRO_Temperierschlaeuche-Werkzeuge-E2198_INT.png)
![](/ES/MX/media/GRA_PRO_Temperierschlaeuche-Werkzeuge-E34000_INT.png)
Inspección periódica
Antes de poner en marcha el molde de inyección, debe comprobarse la disposición de las mangueras de regulación de la temperatura. Además, es importante realizar una inspección periódica durante la producción; recomendamos una inspección visual después de cada puesta a punto del molde o al menos una vez a la semana.
Durante la inspección compruebe los siguientes puntos:
- que la manguera no tenga daños, grietas o zonas rozadas,
- que las mangueras antiguas sigan siendo suficientemente elásticas y sustitúyalas si es necesario,
- que los enchufes estén completos,
- que las mangueras tengan espacio suficiente (busque signos de abrasión),
- que no haya dobleces en la manguera en la zona de la boquilla o en el radio de curvatura.
Si, a pesar de todas estas comprobaciones, se produce una fuga, hay que reaccionar lo más rápido posible para evitar periodos de inactividad.
Nuestra recomendación para reparaciones rápidas
Para reparaciones rápidas, Meusburger ofrece boquillas dobles (E 2069) o racores con boquilla (E 2068 y E 20685) y un enchufe (por ejemplo, el E 2200). Con estos artículos puede reparar in situ las mangueras de inmediato.
¿Por qué es tan importante manejar correctamente las mangueras?
No se trata solo de evitar paradas de producción, sino también de garantizar la seguridad operativa para evitar lesiones. Además de una correcta selección de las piezas y un montaje profesional con las herramientas adecuadas, se recomienda el uso de enchufes de seguridad de cierre automático (por ejemplo: E 22206), especialmente a altas temperaturas.
Disponibilidad
Cuando se para la producción, lo primordial es que pueda reanudarse rápidamente. Si no dispone de alguna de las piezas recambio, Meusburger se la envía de inmediato desde el almacén de elementos normalizados más grande del mundo.
![](/ES/MX/media/IMG_DIS_Versand-Lager-5_MS.jpg)