Quelles sont les conséquences des tuyaux pour liquide de refroidissement endommagés?
Les tuyaux pour liquides de refroidissement et les coupleurs correspondants doivent être soigneusement choisis et installés. Sinon, il se peut que des travaux de nettoyage fastidieux soient nécessaires, que surviennent des arrêts de production ou que la sécurité des employés même soit menacée.
Causes possibles pour des tuyaux pour liquide de refroidissement endommagés
- Erreurs de montage
- Positionnement des tuyaux non soigneusement planifié
- Frottement des tuyaux contre d’autres composants pendant le mouvement de fermeture
- Pliage lors de la compression à cause de tuyaux trop courts
- Pas de contrôles ou contrôles irréguliers
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_Temperierung-Verwender-3_MS.jpg)
Comment éviter dommages et fuites au tuyau pour liquide de refroidissement ?
Vous trouverez ici les informations les plus importantes sur ce sujet. Les aspects suivants sont à considérer lors de la planification d’un porte-moule et pendant l’utilisation à long terme des tuyaux pour liquide de refroidissement :
Choix correct
Le choix correct des tuyaux pour liquide de refroidissement et des coupleurs appropriés est déterminant pour la sécurité de fonctionnement et des personnes. Dans ce cadre, le domaine d’application et les températures maximales autorisées doivent être pris en compte.
Conception constructive
Si possible, vous devriez tenir en compte la meilleure conception de la régulation de la température déjà lors de la conception. Ainsi, les rayons de flexion trop petits ou des tuyaux qui frottent peuvent être évités dès la planification.
La valeur « R min. » indique le rayon minimal nécessaire pour une utilisation optimale des tuyaux pour liquide de refroidissement. Vous trouvez cette indication chez tous les tuyaux pour liquide de refroidissement de notre gamme.
Montage professionnel
Des fuites se produisent fréquemment à la connexion du coupleur au tuyau. Souvent, un montage non professionnel en est la cause. C’est pourquoi un montage correct est essentiel pour éviter des arrêts.
Il y a deux méthodes de montage différentes :
Montage sans colliers de serrage
Le système de connexion rapide se prête à un montage sans colliers de serrage. Grâce à la forme des raccords à connexion rapide et la construction spécifique du tuyau à connexion rapide, il n’est pas nécessaire d’utiliser des colliers de serrage ou des gaines à écrasement supplémentaires lors du montage.
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INM.png)
Important : Seul le tuyau à connexion rapide combiné au coupleur du même type permet un montage sans colliers de serrage. Tous les autres tuyaux et coupleurs nécessitent une fixation supplémentaire.
Comme cette méthode de montage nécessite un plus grand effort pour joindre le tuyau au raccord, nous vous recommandons le dispositif de fixation de tuyau E 21990.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SET_E21990-1_NE.png)
Montage avec colliers de serrage
En cas de raccords normaux, le montage se fait soit avec des colliers de serrage pour tuyau soit avec des gaines à écrasement.
![](/FR/CH/media/SYM_PRO_E2190-sym_INT.png)
![](/FR/CH/media/SYM_PRO_E2192-sym_INT.png)
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_SYM_E2194_INT.png)
Il est important lors du montage d’utiliser les outils de montage appropriés.
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_Temperierschlaeuche-Werkzeuge-E2196_INT.png)
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_Temperierschlaeuche-Werkzeuge-E2198_INT.png)
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_Temperierschlaeuche-Werkzeuge-E34000_INT.png)
Contrôle régulier
Avant la mise en service du moule d’injection, il est important de contrôler soigneusement le positionnement des tuyaux pour liquide de refroidissement. De plus, un contrôle régulier est nécessaire pendant la production : nous vous recommandons donc de procéder à un contrôle optique après chaque préparation de l’outillage ou au moins une fois par semaine.
Les aspects suivants sont à considérer lors du contrôle :
- Pas de dommages, fissures ou abrasions chez le tuyau
- Vérifiez si l’élasticité des vieux tuyaux est suffisante (remplacez-les si nécessaire)
- Contrôlez l’intégrité des coupleurs
- Liberté de mouvement des tuyaux (traces d’abrasion)
- Pas de pliage du tuyau autour des raccords ou dans le rayon de flexion du tuyau
Si une fuite se produit en dépit d’un contrôle régulier, une réaction rapide est importante pour éviter des temps d’arrêt.
Notre conseil pour des réparations rapides
Meusburger vous offre un double raccord (E 2069) ou des raccords avec embout (E 2068, E 20685) et un coupleur pour tuyau (p. ex. E 2200) pour des réparations rapides. Ainsi dans un premier temps, le tuyau existant peut être réparé rapidement sur place.
Pourquoi une manipulation correcte des tuyaux pour liquide de refroidissement est-elle si importante ?
Il ne s’agit pas seulement d’éviter les arrêts de production, mais aussi d'assurer la sécurité dans l'entreprise afin d'éviter les blessures. À part le bon choix des pièces et le montage professionnel avec un outil approprié, il est recommandé d’utiliser des coupleurs de sécurité automatiques (p. ex. E 22206), surtout en cas de hautes températures.
Disponibilité
Lors d’un arrêt, il est primordial que la production puisse vite être redémarrée. S’il vous manque une pièce de rechange, Meusburger vous la livre immédiatement sur stock de notre entrepôt d’éléments standard, qui est le plus grand dans le monde.
![](/FR/CH/media/IMG_DIS_Versand-Lager-5_MS.jpg)