Create il vostro stampo a canale caldo con soli pochi clic con la visualizzazione trasparente dei prezzi.
Technical inspection of hot runner components
Standardised hot runner systems
The FH configurator can be used as usual for standardised solutions in the hot runner area. The data entered in the configurator automatically fills in a form that can be sent for inspection in a further step.
If there is an FH 63 manifold plate or a EH 6000 hot runner manifold in the shopping cart, then an additional button ‘Technical inspection of hot runner components’ is displayed above the button ‘Send the enquiry...’ . When this new button in the shopping cart is clicked, the form is filled in and an email is generated containing important information which can be sent to FH support to be inspected.
Click the button on the right to open the form with the data already filled in. Fill in the other required fields and then click the ‘Send’ button to send the email with the information below.
Information contained in the email
Data entered in the form
Shopping cart as formatted list (like email order)
XML file of the shopping cart
Other attachments such as 3D data etc., if available
Sistemi a canale caldo personalizzati
The form for the inspection of hot runner components can also be used for customised projects. In the product category FH hot runner moulds, a click on the button on the left opens the mask to manually enter the required data in the shop. The ‘Technical inspection of hot runner components’ button is located directly above the configurator for hot runner moulds button in the shop.
The opened form contains fields that are highlighted yellow. These required fields must be completed to send the form. Notes or references that are relevant to the inspection may be added in the lower part of the mask. Lastly, attachments can also be added for the FH support team. After all required and relevant data has been entered, click the ‘send’ button to generate and send the email. The support team will contact you shortly.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali