NEW from Meusburger: Blocks for eroding with starting hole
09.10.2018, Costruzione stampi Stampi per tranciatura
For wire EDM, a starting hole in the block for eroding is advantageous since otherwise the EDM contour cannot be optimally determined and it leads to high wear if the wire is introduced from the side. That's why Meusburger now provides the new NE-Blocks for eroding with customisable starting holes.
At Meusburger, the position of all starting holes – with Ø of 1 mm – is freely configurable. Up to 10 starting holes can be defined, depending on the subsequent EDM contour. This guarantees maximum flexibility in the design. The selection is done in just a few steps in the Meusburger web shop or offline shop. First the suitable block for eroding is selected. This is available in 7 different materials, in heat treated or hardened versions, as well as in many different sizes. Then a window automatically opens, asking if starting holes should be defined. If this is confirmed with a YES, the X and Y coordinates for the respective starting holes can be entered quickly and easily.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali