Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Since 2014 Meusburger has been present with a subsidiary company in India. Thus, we have been able to support our customers directly and locally for a decade now.
Pâques approche à grands pas et en Autriche les petits attendent avec impatience la chasse aux œufs. Puisque ce ne sont pas que les traditions, mais aussi les jours fériés qui peuvent varier d’un pays à l’autre, nous voudrions vous informer sur nos heures d’ouvertures pendant cette période.
Nous fêtons le 60e anniversaire de Meusburger. Notre entreprise a connu une forte croissance ces dernières décennies, ce qui nous a fait réaliser que chaque personne a de précieux talents et compétences spécifiques.
Conjointement avec la « WBA Werkzeugbau Akademie », nous avons développé et réalisé un sondage dont l’objectif était d’élaborer un baromètre du marché international qui décrit les tendances, développements et défis actuels dans notre industrie. Vous pouvez désormais accéder aux résultats du sondage.
Bientôt commenceront les fêtes de fin d’année. Nos employés aussi peuvent donc passer du temps avec leurs proches. Pour vous tenir au courant quand nous sommes ouverts en décembre et autour du Nouvel An, vous trouverez ici nos heures d’ouverture.
Après un temps de préparation intense, ça y est, finalement : le nouveau Portail Meusburger marche conjointement avec la version précédente. Ainsi, nous vous donnons un aperçu du niveau supérieur de l’univers en ligne de Meusburger. La manipulation du portail est facile pour tout groupe cible et se fait en quelques clics seulement ; c’est donc rapidement et intuitivement que vous atteignez votre objectif.
Fidèles à notre devise « Tout auprès d’un seul fournisseur », nous avons pour vous, dans notre gamme, non seulement des éléments normalisés pour le contrôle de la température et de la fin de course, mais également des capteurs pour la mesure de la pression dans la cavité. Gardez le contrôle et augmentez la qualité de vos composants.
La machine de coupe à longueur GMT 6000 novatrice permet un usinage de finition efficace d’éjecteurs, de poinçons de découpe ainsi que de nombreux autres composants. La pièce à usiner est coupée avec excédent puis rectifiée à la longueur souhaitée en seulement une étape. La construction stable de la machine permet des tolérances de longueur et d’angles exactes avec un seul réglage ; et cela de manière reproductible et avec un niveau de qualité constant.
Combien de composants trouvez-vous dans l’image ? Partagez le nombre avec nous et, avec un peu de chance, vous gagnerez un goûter pour toute votre équipe.
Assigner les différentes positions de votre commande aux positions correspondantes dans votre projet, votre plan ou votre liste de pièces ne vaut pas la peine et le temps investis. Au lieu de cela, vous pouvez recevoir de notre part une étiquette de produit étendue avec toutes les positions pertinentes.
Do you need a practical reference guide to optimally identify and fix defects in your moulded part? Our cooperation with the SKZ Plastic Centre in Würzburg makes it possible!
Enregistrer des nomenclatures comme tableau, l’envoyer par e-mail et puis l’insérer – cela peut prendre beaucoup de temps. Pour cette raison nous avons développé nos catalogues digitaux de manière à ce que vous puissiez importer vos nomenclatures en seulement quelques clics ou même les partager directement avec vos collègues. Découvrez les nouvelles fonctionnalités.
Take advantage of our promotion and exchange your old hot runner controller for a new one. When you buy a new profiTEMP+, we will give you a ‘trade-in discount’ which is based on the number of zones the new product has.
Our subsidiary company in India moved into a new building at the beginning of October. This gives us the opportunity to further strengthen our presence and expand our services in India.
Nous sommes le leader du marché de la construction de moules et d'outillages et ce n'est pas un hasard. Nous fabriquons la totalité de nos plaques en Autriche et notre entrepôt vous garantit une sécurité d'approvisionnement, même en période difficile.
Une livraison rapide en cas d’urgence, voici l’un des nombreux avantages que nous pouvons offrir en tant que partenaire idéal. Auparavant, cet argument n’était valable qu’en Europe et en Chine. Nous avons des nouvelles réjouissantes pour nos partenaires dont le siège ou des filiales se trouvent au Mexique et en Inde.
From September to the end of 2021, we will offer a variety of free webinars. Find out what topics we will be covering in the coming weeks in this post.
Meusburger China was founded in 2010 with two employees.10 + 1 years later, the company's primary goal is optimisation. But what's the deal with the 10 + 1 year?
We have succeeded in creating standardised colour codes for 3D CAD design in mould and die making in cooperation with the Association of German Tool and Mould Makers.
Depuis plus de 10 ans, nous développons des solutions novatrices pour la construction d'outils de découpe. Mais comment sommes-nous devenus actifs dans ce domaine également ? Jetons un rapide coup d'œil sur le passé.
Dans la quatrième partie de notre série « Tout sur le ressort à gaz », nous avons résumé pour vous toutes les informations sur l'installation et la maintenance des ressorts à gaz. Vous y trouverez également de précieux conseils sur le stockage correct.
L’assistant de ressort à gaz est le point central de la troisième partie de notre série « Tout sur le ressort à gaz ». Grâce à notre assistant, vous trouverez rapidement et simplement le ressort à gaz adapté à votre projet.
Dans la deuxième partie de notre série « Tout sur le ressort à gaz », vous découvrirez tout sur les différents types. Ils se différencient par leur structure et donc également par leur dimension et leur force initiale. De plus, les dispositifs de sécurité des ressorts à gaz sont exécutés différemment selon le type.
Spécialement pour la technique modulaire, nous avons élargi la gamme existante de blocs à deux colonnes avec huit nouvelles dimensions de 396 796 à 496 996 mm.
Dans la première partie de notre série « Tout sur le ressort à gaz », vous trouverez des informations générales telles que les domaines d'application appropriés ou les différences avec les ressort-systèmes de compression usuels, par exemple.
With our mould making update, we also added innovations for the configurator of FH hot runner moulds. We considerably expanded our range of nozzles as well as the selection of plastic materials.
The bee is one of the most important organisms in our ecosystem. Its extinction would have tremendous consequences for the Earth. We as a community can come together to prevent this from happening and we have already taken steps towards this cause.
Outre le choix correct de l’anneau torique, l'implantation adéquate de la rainure pour anneau torique est décisive pour obtenir un résultat d'étanchéité optimal. Dans la troisième partie de notre série « Anneaux toriques - Conception parfaite », nous vous montrons comment nos fraises pour logement de joint vous permettent d’économiser du temps lors de la fabrication, et également d’augmenter la qualité de la rainure pour anneau torique.
Dans la deuxième partie de notre série « Anneaux toriques - Conception parfaite », nous vous montrons ce qu’il faut prendre en compte lors de la conception et de la construction de la rainure pour l'anneau torique.
Dans la catégorie des éléments de serrage, en plus de notre gamme standard de sauterelle à serrage horizontale le programme est complété par une version renforcée. Les éléments de serrage HWS 201 sont plus robustes et les pièces peuvent être serrées avec des forces de maintien plus élevées. Ce qui les rend particulièrement adaptés à un serrage rapide dans la fabrication en série.
Dans la première partie, nous vous présenterons les différents types de joints, les possibilités de montage et les matériaux des joints spécifiques pour la construction de moules.
En particulier pour les moules d’injection avec un nombre de cycles de moulage modéré, la réduction de la durée du traitement ainsi que l'optimisation des coûts deviennent de plus en plus importantes. De plus, une surface sans défaut est souvent exigée pour la fabrication de composants moulés par injection. L´acier 1.2738 TSHH s´est imposé sur la marché à cette fin. Cet acier est utilisé en particulier dans le secteur automobile, mais également dans le secteur des biens de consommation.
In the recent product update, we were able to expand our range of plates and bars to more than 1,300 dimensions. In addition to numerous expansions, over 300 thicknesses were introduced for the first time for the material grades 1.1730, 1.2085 and 1.2312.
Especially now, it is particularly important to have a reliable partner at your side that you can count on. A full raw material warehouse, the largest central standard parts warehouse and also a high degree of in-house production ensures that we can continue to supply you with all the products you need.
Discover our range of different springs which we have put together especially for you. Here you will find springs and accessories for use with very light to very heavy loads - you are sure to find the right one for your project.
In addition to a completely new look for the shop start pages for mould making, die making and machine and jig construction, the update at the turn of the year also brought technical innovations. In particular, new functions have been added to the wizard for stamping and forming die sets and the configurator for hot runner moulds. See the changes for yourself!
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement