Nelle operazioni di piegatura, a causa dell’attrito di scorrimento tra il punzone e la striscia di lamiera, spesso si ottengono qualità di superficie insufficienti. Di conseguenza, è necessario eseguire ulteriori fasi di lavorazione e quindi i tempi e i costi aumenteranno.
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_FKT_E5690-E5692-2_INT.png)
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_FKT_E5690-E5692-1_INT.png)
Con l’unità di piegatura E 5690, la frizione del rullo avviene tra l’unità di piegatura e il nastro lamiera, il che porta a una qualità di superficie significativamente migliore nell’area della piegatura. Anche materiali morbidi, rivestiti e laccati possono essere formati molto bene. Un altro vantaggio è il rullo a cuscinetti liberi, che consente una corsa illimitata.
L’unità di piegatura è disponibile immediatamente a magazzino nei diametri di 3-10 mm e nelle lunghezze di 25-100 mm. La lunghezza può essere facilmente accorciata alla dimensione desiderata mediante erosione a filo. L’unità di piegatura può essere perfettamente combinata con l’inserto di piegatura E 5692.
Esempi pratici dell’unità di piegatura E 5690
Utilizzando l’unità di piegatura, non sarà necessaria alcuna operazione di finitura (lucidatura).
Unità di piegatura E 5690
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5690_INT.png)
- Elevata qualità di superficie della zona di piegatura, grazie alla frizione del rullo che riduce le operazioni di ritocco successive e consente velocità di corsa più elevate
- Ottime capacità di formatura dei materiali morbidi, rivestiti e laccati
- Possibilità di riparare i punzoni di piegatura usurati
Inserto di piegatura E 5692
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5692_INT.png)
- L’installazione dell’inserto di piegatura temprato consente di utilizzare materiali meno costosi
- Adatta per testare nuovi rivestimenti, in quanto solo l’inserto di piegatura deve essere rivestito
- Riparazione economica, poiché viene sostituito solo l’inserto di piegatura
Montaggio
PUNTO ZERO CAD
CAD: Punto zero CAD
EP: Punto dell’angolo
POSIZIONAMENTO DELL’UNITÀ DI PIEGATURA NEL PUNZONE
Posizionare il punto zero CAD dell’unità di piegatura sul punto dell’angolo
PROFILO NELL’ELETTROEROSIONE A FILO
Erosione del contorno del punzone (tolleranza G7).
UNITÀ DI PIEGATURA TAGLIATA A MISURA
Tagliare l’unità di piegatura alla lunghezza desiderata mediante l’elettroerosione a filo (unità di piegatura e leva separatamente).
Fissaggio della clip di montaggio
FISSAGGIO DELL’UNITÀ DI PIEGATURA
Montaggio dell’unità di piegatura mediante VBA 2M43
Assicuratevi che la leva di montaggio sia completamente circondata dal punzone, altrimenti potrebbe perdersi.
FAQ
Come faccio a sapere che dimensione utilizzare?
Selezionate la dimensione che più si avvicina al raggio della matrice originale. Di seguito, selezionate la lunghezza dell’unità di piegatura o dell’inserto e tagliate a misura in base alle vostre esigenze. Assicuratevi che la leva di montaggio rimanga nell’unità di piegatura.
L’unità di piegatura deve essere lubrificata?
La lubrificazione è opzionale. Ormai è un dato di fatto che dopo aver convertito l’attrito di scorrimento in una frizione a rullo, l’utilizzo della lubrificazione è la fase successiva migliore per ridurre ulteriormente l’attrito. Tuttavia, questo deve essere valutato in base al tempo e al lavoro necessari per la lubrificazione, nonché in base agli aspetti ambientali.
Come posso riparare con questi inserti uno stampo danneggiato?
I danneggiamenti si verificano più frequentemente nella zona di piegatura dello stampo. Poiché questa è la zona dello stampo che può essere sostituita dall’unità di piegatura e dall’inserto, al momento del montaggio, non fa differenza se lo stampo è nuovo o usurato.