Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Comunicati stampa inerenti alla nostra azienda

Siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti? Allora siete nel posto giusto!

Quick & easy to replace: the guide pillar with conical shank

01.09.2020, Stampi per tranciatura

Guide pillars with a conical shank are new in the Meusburger range. They can be quickly and easily replaced directly on the stamping press, which makes them incredibly practical.


Guide pillars with a conical shank are always used where simple removal of the pillar is required. They are also used for continuous operation where the guide pillar has to be changed frequently. If for example a guide pillar with collar has to be replaced directly on the press, it sometimes requires a great deal of force to pull the guide pillar out of the hole. In contrast, a pillar with a conical shank is much easier to remove since only lateral force needs to be applied to release the pillar from the retaining bush.

Installed guide pillar with conical shank

Thanks to the surface quality Ra 0.1, which is achieved through the superfinishing process, and an h3-fit of the guiding diameter, very low vibration is guaranteed during stamping. The E 5060 guide pillar with conical shank and the E 5061 retaining bush for pillar, conical can be perfectly combined with the SV standard dies sets and the SH two-pillar die sets from Meusburger. As usual, they can be ordered from stock.

Vai ai comunicati stampa

Contatti per la stampa

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande da porci, vi preghiamo di contattarci per email.

Julia Jakob
Comunicazione / Pubbliche relazioni

+43 5574 6706-1496

E-Mail
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione