Come fornitore leader di normalizzati a livello mondiale, cerchiamo di ottimizzare continuamente i nostri processi produttivi e le nostre macchine. Conosciamo i punti forti e quelli non dei diversi macchinari e i nostri esperti si danno da fare per perfezionarli continuamente. La domanda crescente di pezzi tondi con misure speciali ci ha spronato a trovare una soluzione per poter tagliare questi ultimi in modo preciso e con esatta riproducibilità.
NOVITÀ DELLA DITTA MEUSBURGER
La macchina da taglio e da rettifica di precisione GMT 6000 rappresenta una nuova produzione sulla base delle nostre conoscenze globali: In questo macchinario è concentrata tutta la nostra esperienza nel campo della lavorazione dei pezzi tondi.
La macchina da taglio e da rettifica di precisione rispetta le norme di sicurezza delle macchine e consente di tagliare e rettificare in un’unica fase di lavorazione i pezzi tondi nella lunghezza desiderata. I componenti del software di ultima generazione come ad esempio il sistema di misurazione, il motore elettrico girevole e l’indicatore di posizione, così come la struttura stabile, consentono una lavorazione ergonomica con poche vibrazioni e un’elevata precisione.
MACCHINA DA TAGLIO E DA RETTIFICA DI PRECISIONE GMT 6000
- Risparmio di costi e dei tempi di lavorazione, grazie alla combinazione di più processi di lavorazione in uno staffaggio
- Lavorazione efficiente di espulsori, punzoni per tranciatura, e di altri pezzi di montaggio
- La struttura stabile permette una tolleranza precisa della lunghezza e degli angoli e una lavorazione priva di vibrazioni
Shop online
Vai alle novità