Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Máxima eficiencia mediante la estandarización de portamatrices
06.02.2024, Fabricación de troqueles
El uso consecuente de componentes estándar puede suponer un ahorro de costes considerable. Los elementos normalizados de primera calidad de Meusburger, en particular, constituyen una sólida base para construir matrices. Con sus portamatrices, el fabricante austriaco ofrece a sus clientes la máxima precisión.
Ventaja competitiva a largo placo
La globalización está aumentando la presión competitiva en el campo de la fabricación de moldes, matrices y utillajes, si bien es cierto que abre oportunidades de pedido en mercados emergentes. Al mismo tiempo, la rueda de la innovación gira cada vez más rápido. Esto exige flexibilidad y capacidad de adaptación a las empresas, que se ven obligadas a ser más y más eficientes para competir en costes y plazos. La estandarización sistemática de productos y procesos les ofrece un enorme potencial de ahorro de tiempo y dinero y sienta las bases para una actividad próspera continuada. De todas las fases del ciclo de vida de un producto, la de diseño es la que deja un mayor margen para influir en los costes.
Portamatrices Meusburger
La amplia gama de portamatrices de Meusburger brinda a sus clientes la solución idónea para cualquier requisito. Un ejemplo sería su eficaz portamatrices, que se puede adquirir con o sin orificios para columnas y en tamaños de 156 x 156 bis 696 x 1396 milímetros. La columna guía puede ajustarse tanto en la placa superior como en la placa base, según la aplicación. Si lo que se necesita es una exactitud rigurosa, el fabricante de elementos normalizados tiene también en catálogo portamatrices de precisión. En este caso la columna guía se ajusta en la placa intermedia permitiendo así una óptima absorción de las fuerzas horizontales del sistema de guiado. Meusburger ofrece además portamatrices de dos columnas aptos para distintas diversas aplicaciones gracias a las distintas posibilidades de colocación (diagonal, central o trasera) de las columnas guía, con o sin placa intermedia. Para seleccionar las placas y componentes apropiados y crear en apenas unos pasos su portamatrices completo, los clientes pueden ayudarse de los asistentes de Meusburger. No sólo disfrutan de una calidad y precisión excepcionales, sino también de las ventajas de la disponibilidad permanente de los productos, ya que todos los elementos normalizados para matricería están en almacén y, por tanto, llegan a sus manos en un plazo muy breve.
Menor riesgo de deformación gracias al recocido de estabilización
Para lograr la mejor calidad, el fabricante no solo apuesta por la producción propia y precisa de sus placas, sino que cuenta también con sus propios hornos de recocido, con una capacidad conjunta de 240 toneladas diarias. El bajo riesgo de deformación del material incide en gran medida en los costes de fabricación y mantenimiento de la matriz, puesto que los aceros de calidad estabilizados y las tolerancias precisas de forma y posición permiten recortar los costes derivados.
Máxima precisión
Con el sistema modular el número de posibles combinaciones, con las que se mantiene una precisión máxima y constante, es casi ilimitado. El patrón de guiado con seguro antigiro de Meusburger, gracias a la disposición desplazada de las columnas, asegura un posicionamiento exacto de las guías y un montaje correcto de la parte superior respecto a la inferior, mientras que el borde permite alinear la placa en la máquina de mecanizado. Por su parte, la ranura de ventilación garantiza un escape controlado de aire cuando se utilizan guías deslizantes. Meusburger también cuenta con un sistema de amarre de eficacia probada: el H 3000. Con él, los clientes pueden trabajar con rapidez y eficiencia, pero también con una precisión y repetibilidad absolutas. Las placas se alinean y fijan allí donde son más necesarias para el funcionamiento del portamatrices; es decir, en las guías.
Éxito conjunto
Para ilustrar de la mejor manera posible el potencial de la estandarización con sus portamatrices, en 2023 Meusburger creó, en colaboración con la Werkzeugbau Akademie (WBA), un modelo de matriz abierto equipado con innovadores componentes de Meusburger. Lo utiliza para hacer demostraciones en ferias y eventos. También se expone otro modelo en la WBA. Al construir sus propios utillajes de exhibición, la WBA puede probar soluciones innovadoras, como este modelo, en un entorno controlado y ponerlas así rápidamente a disposición de las empresas asociadas.
El modelo abierto de matriz con componentes de Meusburger se creó en colaboración con la WBA Werkzeugbau Akademie.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.