Le graphite comme matière d’érosion dans la construction de moules et d’outillages
Le graphite devient de plus en plus important en tant que matière d’érosion dans la construction de moules et d’outillages. Comparé à d’autres matières, il présente des avantages clairs aussi bien pour le fraisage que pour l’érosion. La petite dilatation thermique du graphite est l’un de ces avantages, car elle entraîne une excellente stabilité des dimensions et du contour.
Lire la suiteLogements d'outil pour la construction de moules et d'outillages
Les exigences placées sur un logement d'outil utilisé pour l'usinage par enlèvement de copeaux dans le domaine de la construction de moules et d'outillages diffèrent souvent considérablement de celles dans la fabrication en sous-traitance. Nous avons résumé ces exigences de base pour vous et examiné l'importance des logements d'outils comme partie intégrante d'une machine-outil.
Lire la suiteLogements d’outil – un aperçu des interfaces les plus importantes pour vous
Lors de la recherche de porte-outils pour centres d’usinage, une multitude de possibilités se présentent. Il n’est pas facile d’y conserver la vue d’ensemble. Pour vous transmettre une compréhension accrue de ce sujet et vous simplifier ainsi la décision, nous avons résumé les normes les plus importantes dans le domaine des logements d’outil pour l’usinage par enlèvement de copeaux.
Lire la suiteComment protéger vos outillages contre la corrosion ?
La meilleure protection contre la corrosion possible joue un rôle crucial pendant le stockage ainsi que pendant le transport de vos outillages de première qualité. Mais quel est le secret derrière une bonne protection contre la corrosion ? Dans cet article, nous répondons à cette question et montrons aussi de simples techniques pour améliorer la qualité de la protection.
Lire la suiteComposants Équipement d'atelier
Voici comment éviter les fuites au tuyau pour liquide de refroidissement
Les tuyaux pour liquide de refroidissement endommagés représentent plus qu’une simple nuisance. En fait, ces dommages peuvent entraîner de graves conséquences pour la production et la sécurité de fonctionnement. Dans cet article, vous trouverez toutes les informations relatives à la manipulation correcte de vos tuyaux pour liquide de refroidissement. Nous vous expliquons comment garantir un usage long et fiable de vos tuyaux et nous vous donnons de précieux conseils.
Lire la suiteLe fraisage des électrodes en cuivre et des matériaux en aluminium sans collage
Les métaux non-ferreux sont utilisés quotidiennement dans la construction de moules et d'outillages. Le cuivre et les alliages d'aluminium sont les métaux non-ferreux qui sont le plus fréquemment usinés par enlèvement de copeaux. À cause des caractéristiques spécifiques de ces matériaux, beaucoup de fraises entraînent des résultats erronés et un phénomène appelé « collage ». Nous vous montrerons les points auxquels il faut faire attention et les outils de coupe les plus aptes à l’usinage de ces matériaux.
Lire la suiteConseils pour améliorer l’attribution des outils de levage lors des contrôles périodiques
Le levage et le transport en toute sécurité de charges lourdes requiert des outils de levage fonctionnant parfaitement. Des éléments de manutention usés peuvent avoir très vite des conséquences catastrophiques, c’est pourquoi un contrôle régulier est particulièrement important.
Lire la suiteMeilleure classification grâce à une identification simple des matériaux
Les matériaux résiduels ou les découpes retournent souvent en entrepôt après le sciage sans marquage, ce qui peut rapidement occasionner des confusions. Est-ce le cas aussi pour vous ? Nous vous partageons volontiers les options qui s’offrent à vous pour solutionner ce problème.
Lire la suiteÉquipement d'atelier Plaques et barres Usinage
Bridage de pièce avec les corps de bridage H 1080
Le bridage de pièces se solutionne de différentes manières. Nos corps de bridage H 1080 sont une bonne option avec lesquels les inserts NF ainsi que les pièces à usiner de petite et moyenne taille peuvent être serrés.
Lire la suiteUsinage de filetage fiable au niveau du processus
Lorsque les forets taraudeurs se cassent, les coûts qui en résultent sont élevés. Nos outils à tarauder répondent aux exigences les plus élevées grâce à des géométries harmonisées.
Lire la suiteSerrage flexible avec l’étau auto-centrant
L'étau auto-centrant HER 1144 impressionne par ses multiples possibilités d'application, c'est pour cela qu’il ne devrait manquer dans aucun atelier. Que ce soit pour l'électro-érosion, pour le serrage de débits bruts d'électrodes ou pour le serrage de pièces pour des travaux d'usinage légères.
Lire la suiteFournisseur complet dans l’équipement d’atelier – Manutention des outils
Notre gamme d’équipements d’atelier regroupe de nombreux produits qui facilitent aussi bien le transport que l’entretien et la maintenance des outils. Nous proposons donc un service complet aux outilleurs et aux entreprises de moulage.
Lire la suiteComposants Équipement d'atelier
Consommables d’atelier parfaitement adaptés pour la construction de moules
Afin de vous apporter le meilleur soutien possible à tout moment, nous avons pour vous les articles adéquats parmi nos consommables d’atelier pour un large éventail d’applications dans la construction de moules. Jetez un coup d’œil sur notre vaste gamme.
Lire la suiteFournisseur complet dans l’équipement d’atelier – Consommables
Différents produits chimiques sont nécessaires, aussi bien pour les moules d’injection que pour les outils de découpe. Nous vous épargnons les tests fastidieux de nombreux produits et fournisseurs, et vous offrons les meilleures solutions auprès d’un seul fournisseur.
Lire la suiteFournisseur complet dans l’équipement d’atelier – Finition de surface
Grâce à sa grande variété, notre gamme convainc également dans le domaine de la technique de finition de surface. Les processus d’usinage tels que le polissage miroir ou le retrait des couches dures générées par EDM, par exemple, peuvent être parfaitement exécutés avec nos produits.
Lire la suiteComposants Équipement d'atelier
Technique de tuyauterie
Le bon tuyau pour chaque application - c’est pour cela que nous vous proposons des produits sélectionnés dans notre assortiment. Des raccordements, des distributeurs, des accessoires et des moules adaptés aux tuyaux respectifs complètent l’assortiment pour la confection de câbles.
Lire la suiteFournisseur complet dans l’équipement d’atelier
En tant que fournisseur complet pour la fabrication de moules et d’outillages, nous proposons une gamme étendue. Elle comprend notamment des produits pour les processus d’usinage les plus divers tels que l’usinage par enlèvement de copeaux ou l’électroérosion.
Lire la suiteDiminution des coûts de processus grâce aux outils haute performance
Avec nos nouveaux alésoirs haute performance, nous garantissons des valeurs de coupe plus élevées et un gain de temps par rapport aux processus lents habituels. Notre gamme de forets haute performance est parfaitement adaptée aux matériaux de qualité dans la construction de moules et d’outillages.
Lire la suiteComposants Équipement d'atelier
Anneaux toriques - Conception parfaite
Les anneaux toriques sont des pièces C dont le coût est proche du cent d'euro. Mais si un anneau torique n'est pas parfaitement étanche, cela peut entraîner des arrêts de production et donc des coûts élevés. Pour éviter cela, outre le choix du bon matériau, la conception, la fabrication de la rainure de l'anneau torique ainsi que le montage, le démontage et l'entretien corrects des anneaux toriques sont des facteurs importants.
Lire la suiteL’usinage dur dans la construction de moules et d’outillages
L’usinage dur joue non seulement un rôle important dans la fabrication d’outils et de moules, mais il est également considéré comme un enjeu majeur. Plusieurs progrès ont été réalisés dans ce domaine ces dernières années et plus particulièrement dans la conception d’outils de fraisage. Une alternative plus rapide, précise et économique que l’érosion ou le meulage.
Lire la suite