Les erreurs d’injection présentées ici s’appuient sur des données et l’expérience de Meusburger et du « Kunststoff-Zentrum (SKZ) » à Wurtzbourg en Allemagne.
L’analyse des erreurs d’injection est également disponible sous forme d’application. Vous y trouverez aussi une multitude de conseils pour la transformation des matières plastiques, qui vous aident à identifier des potentiels d’optimisation dans votre système de canaux chauds.
![Analyse des erreurs d’injection Analyse des erreurs d’injection](/FR/CH/media/IMG_ADM_AV-Bearbeitung-8_IN.jpg)
Effet brûlure / effet diesel
Effet brûlure / effet diesel
Visible par des zones de brûlure en fin de trajectoire d'écoulement.
Cause d’erreur :
Si l'air ne s'échappe pas de la cavité lors de l’injection, il est comprimé à haute pression par la masse fondue. L'air est alors chauffé à un point tel (>1000 °C) que l'air, le plastique et l'acier peuvent brûler.
Sources d'erreur de l'effet brûlure / effet diesel :
Nuance :
- La matière libère des particules, des gaz
- Les additifs, les couleurs dégazent
Méthode :
- Vitesse d'injection trop élevée
- Pas de profil d'injection rapide - lent
- Point de commutation trop tardif
- Force de verrouillage trop élevée
- Ventilation souillée,
- intervalle de nettoyage trop long
Outil :
- Ventilation insuffisante
Retassures
Retassures
Visible par des creux (bosses) sur la surface
Cause d’erreur :
Des retassures sont causées par un retrait irrégulier. Elles apparaissent le plus souvent sur les zones épaisses ou en fin de trajectoire d’écoulement.
Sources d’erreur :
Machine :
- Le trou de la buse est trop petit
- Clapet anti-retour usé
- Régulation de la pression pas assez précise
Nuance :
- Le plastique a un retrait trop élevé
Méthode :
- Pression de maintien trop basse
- Temps de maintien de la pression trop court (temps de scellement)
- Température de service du moule trop élevée
- Vitesse d'injection trop élevée
- Volume d’injection trop faible (point de commutation trop tôt)
- Coussin de masse résiduelle trop petit
Outil :
- Dimensionnement erroné de l’embout d’injection et du seuil
- Différences d'épaisseur de paroi trop importantes
- Accumulations de masse (nervures trop épaisses)
- Mauvaise conception de la réfrigération
Traces de couleur
Traces de couleur
Il existe deux sortes de traces de couleur :
1. Traces de couleur irrégulières
La couleur n'est pas suffisamment mélangée : Visible par des traces de couleur irrégulières.Chaque pièce a une teinte différente.
Sources d’erreur :
Machine :
- Vis sans fin sans élément de cisaillement et de mélange
- Pas d’utilisation de buse mélangeuse
- Cylindre trop petit
- Appareil de dosage des couleurs défectueux, non disponible
- Trémie trop grande
- La peinture se charge en électricité statique
Nuance :
- Masterbatch ou pigments non compatibles avec le plastique
- Solubilité des pigments insuffisante
- Pigments, granulés de Masterbatch trop gros
- Granulés de matière plastique trop gros
Méthode :
- Pression dynamique trop basse
- Température de masse trop basse
- Dosage de la couleur insuffisant
2. Traces de couleur dues à la séparation
Ici, les bandes colorées sont toujours au même endroit sur la pièce.
Les pigments de couleur et le plastique sont incompatibles, ou un cisaillement trop fort entraîne des séparations. Chaque pièce présente des traces de couleur au même endroit, le plus souvent dans la zone des lignes de soudure.
Sources d’erreur :
Machine :
- Le trou de la buse est trop petit
- Matière
- Masterbatch ou pigments non compatibles avec le plastique
- Pigments trop sensibles à la chaleur
- Teneur en pigments trop élevée
Méthode :
- Vitesse d'injection trop élevée (trop basse)
- Température de masse trop basse (trop élevée)
- Température de service du moule trop basse (trop élevée)
- Pression dynamique, vitesse de rotation de la vis trop élevée
- Dosage de la couleur trop élevé
Outil :
- Sections transversales d'écoulement trop petites
- Trajectoire d'écoulement trop longue
- Position des lignes de soudure défavorable
- Seuils trop petits
Différences de couleur
Différences de couleur
Teinte irrégulière.
Cause d’erreur :
Visible par des teintes irrégulières. D'une production à l'autre, il existe souvent des différences de couleurs.
Sources d’erreur :
Machine :
- Forme de la vis
- Trou de la buse, buse mélangeuse
- Cylindre trop petit, trop grand
- Appareil de dosage des couleurs défectueux, non disponible
- Rapport L - D différent
- Régulation de l’injection
Nuance :
- Lot de la matière
- Pigments de couleur
- Séchage trop long
Méthode :
- Pression dynamique trop basse
- Température de masse trop basse (trop élevée) ou inégale
- Dosage de la couleur insuffisant
Outil :
- Régulation de bloc-chaud de la température irrégulière
Jet de masse libre
Jet de masse libre
Formation visible de cordons de la masse injectée en premier à la surface de la pièce de moule.
Cause d’erreur :
Si la masse fondue n'entre pas en contact avec la paroi du moule, ou trop tard, le moule ne se remplit dans un flux laminaire. Il se forme alors un cordon de masse fondue (forme saucisse/serpent) nommé «jet de masse libre».
Sources d’erreur :
Machine :
- Le trou de la buse est trop petit
Nuance :
- Matériau trop visqueux
Méthode :
- Vitesse d'injection trop élevée ou
- pas de profil d'injection lent - rapide
- Température de service du moule trop basse
- Température de masse trop basse
Outil :
- Position d’injection défavorable
- Dimensionnement de seuil défavorable (trop petit)
- Transition du seuil - pièce de moule non arrondie
Remplissage incomplet
Pièces remplies de façon incomplète
Cause d’erreur :
Pièces pas complètement injectées en fin de trajectoire d'écoulement, sur la zone à paroi mince ou au niveau de la ventilation des nervures. Cette erreur se produit souvent de manière irrégulière.
Sources d’erreur :
Machine :
- La buse d´injection n'est pas étanche par rapport à l'outil
- Clapet anti-retour usé
- Dosage pas assez précis
- Pression d'injection spécifique trop faible
- Courant d’air sur la machine
- La température ambiante fluctue
- La production de chaleur de l’appareil de régulation est trop basse
- La matière broyée n'est pas mélangée de manière homogène
Nuance :
- Matériau trop visqueux
- La viscosité fluctue
- Le pourcentage de matériau de recyclage fluctue
Méthode :
- Décompression trop faible, trop lente
- Pression d'injection, Pression de maintien trop basse
- Coussin de masse résiduelle trop petit
- Volume d’injection trop petit
- Pression dynamique trop basse
- Vitesse de rotation de la vis trop élevée
Outil :
- Épaisseurs de paroi trop minces, pas d'aides à l'écoulement
- Système d’injection pas équilibré, trop petit
- Régulation de la température du canal chaud incorrecte
- Ventilation de l'outil insuffisante, souillée
- Buses pour canal chaud (pointe usée/longueurs de buse irrégulières)
Différences de brillance
Différences de brillance
Cause d’erreur :
Plus la surface est reproduite avec précision par le plastique, plus la pièce est brillante avec des outils polis, et plus la pièce est structurée de manière régulière avec des surfaces d'outil gravées (pas de zones brillantes ou tachetées).
Sources d’erreur :
Machine :
- Pression d'injection spécifique trop faible
- Appareil de régulation, fluide de régulation thermique défectueux
- Matériau trop visqueux
- Vitesse d'injection trop faible
- Température de service du moule trop basse
- Température de masse trop basse
- Polissage insuffisant de la surface de l'outil
- Structuration insuffisante de la surface de l'outil
- Revêtement, dépôts de matériaux, rouille
- Différences d'épaisseur de paroi
- Mauvaise conception de la réfrigération, défectueuse
Bulles d’air
Bulles d’air, traces d’air
Bulles à l'intérieur de la pièce moulée ou traces sur la surface. Cause d’erreur :
Si de l’air se trouve dans la masse fondue et que celui-ci est injecté dans la cavité, des bulles d’air se forment à l’intérieur de la pièce moulée, visibles sur les pièces transparentes. Si ces bulles atteignent la paroi du moule lors de l'injection, elles éclatent et deviennent visibles sous forme de traces à la surface de la pièce moulée. Des bulles d'air et des traces d'air apparaissent sur différentes zones de la pièce.
Sources d’erreur :
Machine :
- La buse d´injection n'est pas suffisamment étanche
- Pas d’utilisation de buse d’obturation
Nuance :
- Matériau trop visqueux
- Différentes tailles de granulés
Méthode :
- Vitesse d’injection trop élevée ou pas de profil d'injection lent - rapide
- Température de service du moule trop basse
- Température de masse trop basse
Crochets à air
Crochets d’air / Nez à air
Visible par des lignes de soudure en forme de U après variations de l'épaisseur de la paroi ou inscriptions.
Cause d’erreur :
Au niveau des inscriptions, des nervures, des bosses ou des variations brusques de l’épaisseur de la paroi, l'air qui ne peut s'échapper assez rapidement est entraîné, dépassé par la masse fondue et enfermé. Des lignes de soudure imprévues, dites «nez à air», apparaissent alors.
Sources d’erreur :
Nuance :
- Matériau trop visqueux
Méthode :
- Vitesse d'injection dans la zone critique trop élevée (trop faible)
- Température de service du moule très variable
- Température de masse trop basse
Outil :
- Ventilation de l'outil non optimale
- Pas de rayons dans la zone critique
- Variations de l’épaisseur de la paroi trop importantes
- Profondeurs de gravure trop importantes
- Réfrigération défectueuse
Zones mates
Zones mates
Souvent visible par la surface mate dans la zone de l’embout d’injection/du seuil.
Cause d’erreur :
Si la masse fondue est injectée très rapidement et qu'elle est déviée à angle vif, il se produit de fortes orientations et étirements des chaînes moléculaires dans la zone du seuil. La couche extérieure déjà solidifiée se déchire. Une zone mate apparaît alors sur la surface.
Sources d’erreur :
Machine :
- Régulation de la vitesse incorrecte
Nuance :
- Matériau trop visqueux
Méthode :
- Vitesse d'injection trop élevée
- pas de profil d'injection lent - rapide
- Température de masse trop basse
- Température de service du moule trop basse
Outil :
- Transition entre le seuil et la cavité non arrondie
- Diamètre de seuil trop petit
- Position de seuil défavorable
Sillons
Sillons
Visible par des fines rainures sur la surface.
Cause d’erreur :
Lorsque la masse fondue est trop épaisse (viscosité élevée), le noyau de plastique se dilate dans le sens de l'écoulement lors de l'injection. Des sillons apparaissent alors sur la couche extérieure. Cet effet s'observe surtout en fin de trajectoire d'écoulement.
Sources d’erreur :
Machine :
- Pression d'injection spécifique trop faible
- La production de chaleur de l’appareil de régulation est trop faible
- Fluide de régulation thermique mal choisi
- Courant d’air sur la machine
Nuance :
- Matériau trop visqueux
Méthode :
- Vitesse d'injection trop faible
- Limitation de la pression d’injection trop faible
- Point de commutation trop tôt
- Température de service du moule trop basse
- Température de masse trop basse
Outil :
- Épaisseurs de paroi trop minces
- Trajectoires d’écoulement trop longues, points d'injection insuffisants
- Absence de plaques isolantes
Palmures
Bavure / barbe
Visible par des arrêtes vives ou des films plastique au niveau des interstices du moule
Cause d’erreur :
Lors du processus d'injection, des pressions très élevées se produisent, qui déforment le moule et peuvent entraîner la formation d'interstices au niveau du plan de joint ou dans la zone des pièces mobiles. Si la masse fondue pénètre dans ce type d’interstice, des barbes ou des bavures se forment.
Sources d’erreur :
Machine :
- Force de verrouillage trop faible
- Force de verrouillage inégale (usure des montants)
- Trou de centrage trop grand
Nuance :
- Matériau pas assez visqueux
Méthode :
- Vitesse d'injection trop élevée
- Pas de profil d'injection rapide - lent
- Volume d’injection trop important (point de commutation trop tardif = pic de pression)
- Pression de maintien trop élevée
- Température de masse trop élevée
- Force de verrouillage trop faible
Outil :
- Outil pas assez rigide
- Surfaces de séparation de l’outil endommagées
- Plan de joint souillé
Lignes de soudure visibles
Lignes de soudure visibles
Ligne de soudure nettement visible (entaille).
Cause d’erreur :
Si deux fronts de fusion se rencontrent, ils doivent se souder ensemble. S'ils ne fusionnent pas correctement, de petites entailles visibles apparaissent. Des séparations de couleur se produisent également fréquemment sur les lignes de soudure (voir Traces de couleur).
Sources d’erreur :
Nuance :
- Matériau trop visqueux
- Couleurs - Particules de mica trop grosses
Méthode :
- Vitesse d'injection trop faible
- Pression de maintien trop basse
- Température de masse trop basse
- Température de service du moule trop basse
- Point de commutation trop tôt
Outil :
- Mauvaise ventilation
- Seuil mal positionné
- Pas de système d’injection en cascade
Traces d’argent
Traces d’argent
Traces/bulles en forme de U et allongées.
Cause d’erreur :
Si le granulat contient de l'humidité, de la vapeur d'eau est créée lors de la fonte. Ces bulles de vapeur sont visibles sur les parties transparentes. Elles sont petites, se multiplient et sont présentes sur différentes zones de la pièce. Les bulles qui atteignent la surface sont visibles sous forme de traces en forme de U et allongées, ouvertes dans le sens contraire de l'écoulement. Les pièces en plastique ayant des traces d’humidité sont fragiles.
Sources d’erreur :
Machine :
- La trémie n’est pas couverte
- Pas de buse d’obturation
- Séchoir défectueux (entretien)
- Séchoir trop petit
- Voie d'alimentation du matériel trop longue
Nuance :
- Humidité résiduelle trop élevée dans le granulé
- Défaut d'emballage du granulé
- Les additifs sont sensibles à l'humidité (suie)
Méthode :
- Course de décompression trop importante
- Vitesse de décompression trop rapide
- Pré-séchage trop faible / court
- Zone d'alimentation trop froide
- Température de service du moule trop froide
Outil :
- Outil non étanche (fissure capillaire du trou d´eau)
- Sections transversales d'écoulement trop petites
Fissures de contrainte
Fissures de contrainte
Après un certain temps, des fissures sont visibles sur la pièce.
Cause d’erreur :
Des contraintes sont causées par les différents temps et pressions de solidification entre la couche extérieure et le noyau en plastique. Des fissures de contrainte n’apparaissent souvent qu’après quelques jours ou semaines. Voir chapitre Déformation par retrait.
Sources d’erreur :
Nuance :
- Matière trop fragile
Méthode :
- Température de service du moule trop basse, trop élevée
- Pression de maintien trop élevée, pas de profil
- Vitesse d'injection trop élevée, trop basse
- Point de commutation défavorable
- Température de masse trop basse, trop élevée
- Pièces d’insertion trop froides
Outil :
- Rapport d'épaisseur de paroi défavorable
- Rapport trajectoire d'écoulement / épaisseur de paroi trop élevé
- Position du seuil défavorable
- Réfrigération défavorable
Tigrures
Tigrures
Tigrures sur la surface visible.
Cause d’erreur :
Des bandes claires et sombres apparaissent sur les pièces plates ; cet effet s’observe surtout en fin de trajectoire d'écoulement. Les tigrures apparaissent surtout sur PE et PP.
Sources d’erreur :
Machine :
- Le trou de la buse est trop petit
Nuance :
- Teneur en cire trop élevée (paraffine)
- Cire (aide au guidage, aide au démoulage) trop sensible à la chaleur
- Intégration des agrégats insuffisante
Méthode :
- Vitesse d'injection trop élevée (trop basse)
- Température de masse trop basse (trop élevée)
- Température de service du moule trop basse (trop élevée)
Outil :
- Sections transversales d'écoulement trop petites
- Trajectoire d'écoulement trop longue
- Position des lignes de soudure défavorable
- Seuils trop petits
- Mauvaise conception du canal chaud
Vacuoles
Vacuoles
Visible par des bulles, des trous au même endroit sur la pièce.
Cause d’erreur :
Des vacuoles apparaissent à cause du retrait à l’intérieur de la pièce de moule. Elles se trouvent sur la trajectoire d'écoulement ou sur des zones épaisses. Elles se trouvent toujours au même endroit sur la pièce de moule. Sur les pièces transparentes, elles sont visibles sous forme de petites bulles.
Sources d’erreur :
Machine :
- Le trou de la buse est trop petit
- Clapet anti-retour usé
- Régulation de la pression pas assez précise
Nuance :
- Le plastique a un retrait trop élevé
Méthode :
- Pression de maintien trop basse
- Temps de maintien de la pression trop court (temps de scellement)
- Température de service du moule trop élevée
- Vitesse d'injection trop élevée
- Volume d’injection trop faible (point de commutation trop tôt)
- Coussin de masse résiduelle trop petit
Outil :
- Dimensionnement erroné de l’embout d’injection et du seuil
- Différences d'épaisseur de paroi trop importantes
- Accumulations de masse (nervures trop épaisses)
- Mauvaise conception de la réfrigération
Traces de brûlure
Traces de brûlure
Cause d’erreur :
Si le plastique est soumis à une contrainte thermique trop forte lors du préséchage, de la plastification ou de l'injection, les chaînes moléculaires peuvent se dégrader ou se modifier. Cela se manifeste par des traces ou des points bruns, noirs ou argentés. Si les traces se trouvent sur différentes zones de la pièce moulée, elles sont probablement causées par le séchage ou la plastification. Si elles sont toujours au même endroit, elles sont probablement causées par l'injection.
Sources d’erreur :
Machine :
- Unité de plastification trop grande
- Angles morts dans l’unité de plastification
- Angles morts dans la buse d’obturation
- La buse d´injection n'est pas suffisamment étanche
- Le trou de la buse est trop petit
- Le pourcentage de matériau de recyclage est trop élevé
- Taille des grains trop différente (teneur en poussière)
- Matière plastique ou agrégats, couleurs insuffisamment stables à la chaleur
- Température de masse trop élevée
- Pression dynamique, vitesse de rotation de la vis trop élevée
- Coussin de masse résiduelle trop grand
- Vitesse d'injection trop élevée
- Préséchage trop long, trop chaud
- Température du canal chaud trop élevée
- Angles morts dans le canal chaud
- Système de canaux chauds mal configuré
- Transitions à angles vifs
- Sections transversales d'écoulement trop petites