Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Durable and precise – ejector set guiding from Meusburger
14.06.2024, Fabricación de moldes
Durability, precision, and reliable availability are important factors when selecting guiding elements. Meusburger offers numerous solutions for ejector set guiding.
Quality made in Austria
Meusburger relies on in-house production of its guiding elements, from the raw material to the finished product. In fact, the guiding elements are manufactured at the main site in Wolfurt, so all related processes from turning to grinding are well known to the company. Another of the company's top priorities is to use high-precision measuring methods during quality control in order to guarantee the best quality of its guiding elements.
Available from stock
Like all items from the range, the guiding elements are also picked very quickly at Meusburger and sent to customers via optimally networked logistic partners. Thus, the standard parts manufacturer can guarantee very short lead times.
Comparison of guiding types
From tried-and-trusted brass bushes to self-lubricating bushes with sintered layer - Meusburger offers appropriate guide bolts and gliding bushes for optimal guiding of the ejector set. Moreover, the range includes ball guides without play. The point contact between the balls and the bolt ensure minimum wear. Thus, the ball guides are perfect for high stroke speeds and maximum precision. For space-saving ejector set guiding, the standard parts manufacturer offers guiding solutions via the support pillar. Not only do the pillars have a guiding function, but they also support the cavity plate.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo