Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Reliable demoulding of complex injection moulded parts
08.11.2016, Fabricación de moldes
The compact ejector accelerator from Meusburger is the ideal device for the safe and targeted ejection of complex parts: a single ejector is additionally accelerated by which snagging of the injection moulded part is avoided. The injection pressure is absorbed by the ejector base plate thus the ejection accelerator does not bear any load and has a longer service life. Due to the small component size a flexible positioning of the ejector accelerator in the ejector set is also possible when retrofitting.
The E 1522 Ejector accelerator from Meusburger optimises the smooth ejection of injection moulded parts. With the newly developed component targeted control of the ejection process is possible. Through the additional acceleration of a single ejector snagging of the injection moulded part is avoided. The acceleration ratio is 1:1.5. Therefore a longer path is achieved with a small stroke. The repositioning of the accelerator does not take place directly through the clamp plate but through a cut to length ejector so the same buffer plates for the ejector set can be used. A further advantage is that the entire injection pressure is absorbed directly by the ejector base plate. As a result the ejector accelerator does not bear any load during the injection moulding process. The three different sizes available allow designers to install ejectors in the diameters of 3 – 11.5 mm at will. The small component size enables a flexible positioning of the ejection accelerator in the ejector set. Therefore the ejector accelerator can also be installed quickly and easily when retrofitting the mould. In order to save design time, the installation space is already included in the CAD data. As usual with Meusburger the new component is available from stock.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo