Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Además de la elección de la junta tórica adecuada, para garantizar un sellado fiable es importante hacer bien la ranura. En la tercera parte de la serie «Uso correcto de las juntas tóricas», le mostramos cómo las fresas específicas agilizan la producción al tiempo que mejoran la calidad de las ranuras.
Comparación entre ranuras hechas con una fresa y con una herramienta de ranurado circular
Al comparar los dos métodos se aprecia que con la herramienta de ranura circular se ahorra una cantidad considerable de tiempo. Además, en la siguiente ilustración, se puede ver la diferencia en la calidad. Cuando se mecaniza con una fresa se forman surcos en la base de la ranura que dificultan el sellado. En cambio, al utilizar una herramienta de ranurado circular se aprecian surcos concéntricos que aseguran un sellado idóneo. Con esta herramienta se ahorra tiempo y se gana en fiabilidad.
Ranura para junta tórica hecha con una fresa
Los surcos de fresado que se entrecruzan en la base de la ranura impiden un buen sellado.
Ranura para junta tórica hecha con una herramienta de ranurado circular
Los surcos concéntricos garantizan un sellado óptimo.
Herramientas de ranurado circular de Meusburger
Con la herramienta de ranurado circular se asegura un buen acceso a los alojamientos (por ejemplo, para insertos de molde), casi hasta el borde. Ofrecemos dos modelos de herramientas de ranurado circular:
Fresa de metal duro integral para juntas tóricas WZB 12112
Superficies de la ranura excelentes
Para materiales de hasta 54 HRC gracias al recubrimiento de TiAlN de alta calidad
Dimensiones adaptadas para un perfecto ajuste de la junta tórica en el diámetro exterior
Nuestra calculadora de parámetros de corte determina al instante los parámetros de corte correctos. Para ahorrarle todo el tiempo que lleva seleccionar y ajustar las dimensiones de la junta tórica, la ranura y de la herramienta, en nuestras recomendaciones le indicamos las combinaciones adecuadas.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo