Graphit als Erodierwerkstoff im Werkzeug- und Formenbau
Graphit gewinnt als Erodierwerkstoff im Werkzeug- und Formenbau immer mehr an Bedeutung. Sowohl beim Fräsen als auch beim Erodieren bietet das Material klare Vorteile gegenüber anderen Werkstoffen. So führt die geringe thermische Ausdehnung des Materials zu einer hervorragenden Kontur- und Maßhaltigkeit.
WeiterlesenWerkzeugaufnahmen für den Werkzeug- und Formenbau
Die Anforderungen an eine Werkzeugaufnahme für die Zerspanung im Werkzeug- und Formenbau unterscheiden sich oftmals stark von jenen in der reinen Lohnfertigung. Wir haben für Sie diese grundlegenden Anforderungen und die Wichtigkeit von Werkzeugaufnahmen als Bestandteil einer Werkzeugmaschine genauer beleuchtet.
WeiterlesenWerkzeugaufnahmen – die wichtigsten Schnittstellen im Überblick
Wer Werkzeughalter für Fräsmaschinen sucht, steht vor einer großen Auswahl an Möglichkeiten. Hier den Überblick zu behalten, ist oftmals gar nicht so einfach. Damit Sie ein besseres Verständnis dafür bekommen und Ihnen die Entscheidung leichter fällt, haben wir für Sie die wichtigsten Normen im Bereich Werkzeugaufnahmen für die Zerspanung zusammengefasst.
WeiterlesenKorrosionsschutz für Ihre Werkzeuge
Sowohl bei der Lagerung als auch beim Transport Ihrer hochwertigen Werkzeuge spielt ein bestmöglicher Korrosionsschutz eine entscheidende Rolle. Doch was macht einen guten Korrosionsschutz aus? Wir erklären es und zeigen Ihnen auch, wie Sie ganz einfach die Schutzqualität verbessern können.
WeiterlesenSo können Sie Leckagen am Temperierschlauch vorbeugen
Beschädigte Temperierschläuche sind mehr als nur bloße Ärgernisse. Sie können weitreichende Folgen für die Produktion und die Sicherheit im Betrieb haben. Hier erfahren Sie mehr über den korrekten Umgang mit Ihren Temperierschläuchen. Wir erklären Ihnen, wie sie lange und zuverlässig eingesetzt werden können und Sie erhalten von uns wertvolle Tipps.
WeiterlesenKupferelektroden und Aluwerkstoffe fräsen ohne Verkleben
Nichteisenmetalle sind im Werkzeug- und Formenbau täglich in Verwendung. Am häufigsten werden Aluminiumlegierungen und Kupfer zerspant. Aufgrund der Beschaffenheit dieser Materialien können viele Fräser zu fehlerhaften Ergebnissen und einem "Verkleben" führen. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten müssen und welche Zerspanungswerkzeuge sich am besten für die Bearbeitung eignen.
WeiterlesenTipps zur besseren Zuordnung für Hebezeuge bei wiederkehrender Prüfung
Das sichere Heben und Transportieren hoher Lasten setzt perfekt funktionierende Hebezeuge voraus. Verschlissene Anschlagmittel können sehr schnell weitreichende Folgen haben, daher ist eine regelmäßige Prüfung besonders wichtig.
WeiterlesenBessere Ordnung dank unkomplizierter Materialkennzeichnung
Restmaterialien oder Zuschnitte werden nach der Sägebearbeitung häufig ohne Beschriftung ans Lager zurückgelegt, wodurch es schnell zu Verwechslungen kommen kann. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Wir verraten Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, um diese Herausforderung zu lösen.
WeiterlesenBearbeitung Platten und Stäbe Werkstattbedarf
Werkstückspannung mit den H 1080 Spannkörpern
Das Spannen von Werkstücken lässt sich über unterschiedliche Wege lösen. Unsere H 1080 Spannkörper sind eine gute Möglichkeit dafür, womit sich NF-Einsätze sowie kleinere bis mittlere Werkstücke spannen lassen.
WeiterlesenProzesssichere Gewindeherstellung
Wenn Gewindebohrer brechen, entstehen hohe Folgekosten. Unsere Gewindewerkzeuge entsprechen dank der abgestimmten Geometrien den höchsten Ansprüchen.
WeiterlesenFlexibles Spannen mit dem Zentrischspanner
Der Zentrischspanner HER 1144 besticht durch seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit, weshalb er in keiner Werkstatt fehlen sollte. Sei es beim Senkerodieren, für das Spannen von Elektrodenrohlingen oder für die Werkstückspannung bei leichten Zerspanungsarbeiten.
WeiterlesenKomplettanbieter im Werkstattbedarf – Werkzeughandling
Unser Sortiment aus dem Werkstattbedarf umfasst eine Vielzahl an Produkten, die sowohl den Transport als auch die Instandhaltung und Wartung des Werkzeugs erleichtern. Das macht uns zum Komplettanbieter sowohl für Werkzeugbauer als auch für Spritzgießer.
WeiterlesenWerkstattbedarf perfekt auf den Formenbau abgestimmt
Um Sie jederzeit bestmöglich zu unterstützen, haben wir für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche im Formenbau die passenden Artikel aus dem Werkstattbedarf für Sie. Werfen Sie doch gleich einen Blick auf unser umfangreiches Sortiment.
WeiterlesenKomplettanbieter im Werkstattbedarf – Betriebsstoffe
Sowohl für Spritzguss- als auch für Stanzwerkzeuge werden verschiedene chemische Produkte benötigt. Wir ersparen Ihnen ein mühevolles Testen vieler Produkte und Lieferanten und bieten die besten Lösungen aus einer Hand.
WeiterlesenKomplettanbieter im Werkstattbedarf – Oberflächentechnik
Auch im Bereich Oberflächentechnik überzeugt unser Sortiment durch eine große Vielfalt. Bearbeitungsprozesse wie beispielsweise die Hochglanzpolitur oder das Entfernen der Erodierstruktur können mit unseren Produkten perfekt durchgeführt werden.
WeiterlesenLeitungstechnik
Für jede Anwendung den richtigen Schlauch – dafür bieten wir Ihnen ausgewählte Produkte in unserem Sortiment an. Zu den jeweiligen Schläuchen passende Anschlüsse, Verteiler, Zubehör und Werkzeuge komplettieren das Sortiment für die Leitungskonfektion.
WeiterlesenKomplettanbieter im Werkstattbedarf
Als Komplettanbieter für den Werkzeug- und Formenbau umfasst unser Sortiment ein breit gefächertes Spektrum. Dazu gehören unter anderem auch Produkte für unterschiedlichste Bearbeitungsprozesse wie das Zerspanen oder Erodieren.
WeiterlesenProzesskosten durch Hochleistungswerkzeuge senken
Mit unseren Hochleistungsreibahlen sorgen wir für höhere Schnittwerte und einen verkürzten Zeitaufwand im Vergleich zu den üblichen langsamen Vorgängen. Unser Sortiment an Hochleistungsbohrer ist perfekt abgestimmt auf die hochwertigen Materialien im Werkzeug- und Formenbau.
WeiterlesenO-Ringe - Rundum richtig gemacht
O-Ringe sind C-Teile mit Kosten im Cent-Bereich. Wenn aber ein O-Ring nicht sauber abdichtet, kann dies eine Produktionsunterbrechung und somit hohe Kosten zur Folge haben. Um dem vorzubeugen, sind neben der Auswahl des richtigen Materials auch die Konstruktion, die Fertigung der O-Ring-Nut sowie die korrekte Montage, Demontage und Wartung der O-Ringe wichtige Faktoren.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Formaufbauten Werkstattbedarf
Schneller zu besseren Spritzgusswerkzeugen
"Vorprodukte machen Formenbau schnell, genau und wirtschaftlich: Seit 30 Jahren berechnen, konstruieren und fertigen die Experten von Mangel Formenbau Spritzgusswerkzeuge. Ihr Erfolg gründet auf ihrer Fähigkeit, rasch und flexibel auf Kundenanforderungen zu reagieren und innerhalb kürzester Durchlaufzeiten komplexe Spritzgussformen mit hoher Qualität und Präzision zu liefern...
Weiterlesen