Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Dans la quatrième partie de notre série « Tout sur le ressort à gaz », nous avons résumé pour vous toutes les informations sur l'installation et la maintenance des ressorts à gaz. Vous y trouverez également de précieux conseils sur le stockage correct.
Si possible, toujours fixer le ressort à gaz sur l’outil.
Utilisez un frein de vis approprié - Meusburger VBA 2M43
Respectez toujours les couples de serrage corrects comme indiqué.
Après chaque inspection de l’outil, toujours contrôler l’état du ressort à gaz et la fixation.
Pour vérifier la puissance d’un cylindre, n’utiliser aucun étau.
Il est interdit de ne pas positionner le ressort à gaz à angle droit. Il faut éviter les forces latérales lorsque la tige de piston est comprimée. Exercez toujours une pression sur l’ensemble de la surface terminale de la tige de piston, et répartissez au maximum la charge dans l’outil.
L’alésage taraudé au niveau de la tige de piston ne peut être utilisé que pour le transport des ressorts à gaz. Il est interdit de fixer le ressort à gaz avec l’alésage taraudé au niveau de la tête de la tige de piston.
N'effectuer aucun traitement mécanique sur le cylindre ou sur la tige de piston.
Toute course de retour incontrôlée de la tige de piston est interdite. La course de retour incontrôlée peut entraîner des dommages ou des problèmes mécaniques sur le cylindre ou ses fixations.
Le ressort à gaz ne doit pas être rempli avec un autre gaz que l’azote N2.
La surface des ressorts à gaz doit être protégée des solides et des liquides agressifs (carbonate de sodium et chlorure). Si de telles substances sont utilisées pour le nettoyage des outils, tous les résidus doivent être éliminés des ressorts à gaz.
Il est recommandé de prévoir une réserve de course de 10% de la longueur nominale de la course ou de 5 millimètres pour les courses supérieures à 50 millimètres.
Ne pas utiliser le ressort à gaz à des températures supérieures à 80°C/176°F.
Ne pas utiliser le ressort à gaz à des vitesses supérieures à 0,8 ÷ 1,8 m/s.
Ne pas dépasser la pression de remplissage maximale autorisée indiquée sur le cylindre.
Lors de la vidange, faire pivoter le cylindre et diriger le flux de gaz dans la direction opposée à l’opérateur.
En cas de dommage, le ressort à gaz doit être immédiatement dépressurisé à l'état monté. Pour cela, il convient de prendre les mesures suivantes : ouvrir la soupape ou percer le tube du cylindre jusqu’à ce que le gaz s’échappe.
Méthodes d'implantation
Montage dans trou borgne
Veiller à ce que la surface d’appui ne soit PAS interrompue. Après chaque inspection au niveau de l’outil, toujours vérifier l’état du ressort à gaz et son assise.
Fixation par le haut
Fixation au moyen d’une bride collier
Fixation par le bas
Fixation au moyen d’une bride de pied
Fixation sur le fond
Utiliser des vis de longueur adaptée afin de couvrir toute la profondeur du trou fileté sur le cylindre.
Entretien
Si les limites de charge prescrites par la norme VDI 3003 (voir tableau) sont dépassées, il faut prévoir un entretien. Il peut être effectué par Special Springs, ou même sur place, après avoir commandé le kit adapté qui est livré avec la notice d'utilisation. Le code du kit d’entretien (Man. Code) est indiqué sur les ressorts à gaz.
Outil de décharge
Pour la décharge complète du ressort à gaz
Adaptateur de remplissage
Pour la recharge du ressort à gaz
Conseils pour le stockage correct des ressorts à gaz
Le stockage en position verticale/horizontale ne pose aucun problème.
Éviter le stockage avec la tige de piston vers le bas.
Le stockage dans un endroit sombre n’est pas nécessaire, nous recommandons d’éviter une exposition directe aux rayons du soleil.
Le ressort à gaz peut être stocké pendant 1 à 2 ans.
La température ambiante doit se situer entre 0° et 35° C.
Les meilleures conditions de stockage sont dans des pièces fermées, avec une légère ventilation, sans humidité et surtout sans poussière. Manipulez les ressorts à gaz avec précaution pour éviter les bosses ou les éraflures, en particulier sur les tiges de piston.
Évitez le contact avec les produits chimiques corrosifs ainsi que leurs émissions de vapeur.
Il n’est pas nécessaire de lubrifier la tige de piston. Nos ressorts à gaz sont suffisamment lubrifiés avant l'expédition.
Veuillez éviter de nettoyer la tige de piston, vous risqueriez de retirer le lubrifiant et donc d’entraîner la corrosion.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement