In this first part, we explain the different sealing types, installation options and materials of O-rings especially for mould making.
O-ring seals are C-parts which cost only a few cents apiece. However, if an O-ring seal does not seal properly, it may result in downtimes and lead to high costs. To prevent this, in addition to the selection of the correct material, the design, the production of the O-ring groove and the correct installation, removal and maintenance of the O-ring seals are all important factors.
Use of O-ring seals
O-ring seals are mainly used in mould making to seal cooling holes used at plate transition or for components such as fountains and deflection elements. But O-ring seals can also be found in other components such as hydraulic cylinders and oil ports.
Dynamic and static sealing
A basic distinction is made between dynamic and static sealing. A dynamic seal is when the seal is created between components that move towards each other. O-ring seals are the optimum technical solution for dynamic sealing only in exceptional cases. For static sealing there is no movement between the components.
Axial and radial installation
The following figures compare axial and radial installation
Axial installation
Radial installation
In mould making, mainly static sealing is used with mostly axial installation. An example of this is the transition of the cooling holes from the cavity plate to the inserts.
Example of a mould insert
O-ring seal materials in mould making
The O-ring seals used in mould making are made of the material fluororubber - shortened to FKM, or FKM plus. FKM is generally very resistant to a variety of mediums and chemicals.
The selection of O-ring seal material depends mainly on the operating temperature. The usual FKM materials are used at water temperatures up to 100°C. If these were operated at water temperatures above 100°C they would harden, lose their elasticity and thus the pretension for the sealing effect. That’s why the special high-temperature O-ring seals made of the material FKM plus were developed for water temperatures over 100°C.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Neomezený přístup k údajům objednávek
Sledování stavu doručení všech dílčích dodávek
Vyhledávání a filtrování náhledu objednávek
Jednoduché vyřizování reklamací a vrácení zboží
Aktuální verze
Možnost zobrazení údajů objednávek max. 90 dní
Sledování doručení jednotlivých dílčích dodávek
-
-
We use cookies and similar technologies to enhance your experience, personalize ads, and analyze traffic. By clicking "Accept," you consent to our use of these technologies. For more information, please refer to our Privacy Policy.