Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Meusburger guarantees continuous delivery availability even during the raw material crisis
01.06.2021, Entreprise
The current sharp increase of raw material prices is causing uncertainty for many companies. The dramatic rise in costs is due to the increasing demand for steel which has resulted in a global steel shortage. This has caused not only supply bottlenecks but an extreme increase in prices. For example, the price for steel grade 1.1730 has doubled. From today’s perspective, it is unclear when the situation will ease again.
100% in-house production of plates - what does that mean for customers?
‘The procurement difficulties and the significant rise in steel prices are also a very big issue for our company. Regardless, our top priority is to continue to fill our warehouse to ensure continuous supply to our customers as they implement their projects. Our mission is to guarantee delivery availability through our raw materials warehouse – now and always. That is why despite the current challenge we will not stop purchasing raw material. As described above, the raw material crisis, particularly the steel producers’ supply bottlenecks and the dramatic increase of costs, has also impacted our company. Thanks to our large stocks, we were able to prevent that this drastic price development affects our customers over the last six months. However as there is no relief in sight and steel prices are still rising, we are forced to make price adjustments’, explains Managing Director Guntram Meusburger.
Thanks to their extensive stocks of standard parts and plates, Meusburger can ensure continuous availability to customers. The company also relies on a high-percentage of in-house production. Meusburger is the only standard parts supplier that offers 100% in-house production of plates. The Austrian company’s mission is to continue to guarantee reliable supply in the future. Thanks to Meusburger’s large stocks, customers can rely on the standard parts manufacturer for on-time delivery.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement