Viele Standardgeräte unseres Heißkanalreglers können direkt bei uns im Shop bestellt werden. Sie möchten Ihren profiTEMP+ lieber individuell zusammenstellen? Dann sind Sie beim Konfigurator genau richtig. Doch wo genau ist dieser zu finden? Das ist ganz einfach, denn es gibt drei verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. Sie kommen über unsere profiTEMP+ Seite auf der Website, über den Werkstattbedarf-Shop oder über den E-Teile-Shop zum Konfigurator. Kaum zu übersehen, oder?
Schritt für Schritt zum Heißkanalregler
Sind die Kontaktdaten ausgefüllt, geht es an die Konfiguration des profiTEMP+ ganz nach Ihren Vorstellungen. Schritt für Schritt werden Sie hierbei durch den Prozess geführt.
Während der Eingabe sind auf den ersten Blick die verschiedenen Auswahl-Optionen ersichtlich. Da bleiben keine Wünsche offen, oder? Gibt es doch noch offene Fragen oder Anregungen, dann tragen Sie diese einfach in das Zusatzfeld für Notizen und Hinweise ein. Zusätzlich können noch bis zu drei Dateien an die Anfrage angehängt werden (z.B. die Steckerbelegung).
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_Regeltechnik-ProfitempPlus-4_MS.jpg)
profiTEMP+ Konfigurator
Folgende Optionen können ausgewählt werden:
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_profitemp-vorderseite-rueckseite_INT.png)
Sie haben Ihre Anfrage abgesendet − was passiert nun? Die erzeugte Konfiguration trifft bei unserem Verkaufsinnendienst ein und wird dort umgehend bearbeitet. Sie erhalten das passende Angebot in kürzester Zeit.
Vorteile auf einen Blick:
- Benutzerfreundliche und einfache Bedienung
- Individuelles Angebot in kürzester Zeit
- Verweis auf die ab Lager lieferbaren Standardgeräte während der Konfiguration
Wussten Sie schon?
Wir haben die Garantie auf alle Komponenten des profiTEMP+ von einem Jahr auf insgesamt drei Jahre verlängert.