Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Bei Meusburger finden Kunden nicht nur eine sehr große Auswahl an hochwertigen P-Normplatten, sondern auch P-Sonderplatten in variablen Abmessungen und verschiedensten Ausführungen. Selbstverständlich sind alle Platten spannungsarm geglüht und in sehr engen Toleranzen gefertigt.
Dank dem 18.000 m² großen Lager ist die Auswahl an P-Normplatten bei Meusburger sehr groß. Zusätzlich dazu bietet der Marktführer im Bereich hochpräziser Normalien Sonderplatten mit flexiblen Abmessungen und verschiedenen Ausführungen an. So ist garantiert, dass jeder Kunde für jedes noch so spezielle Projekt die richtige Platte findet. Und dies spannungsarm geglüht und in gewohnt hoher Qualität.
Hohe Preissicherheit und kurze Lieferzeit
Um für alle Kunden das richtige Angebot an P-Normplatten zur Verfügung zu haben, reagiert Meusburger schnell auf Entwicklungen am Markt und erweitert das Sortiment ständig um gängige Größen. Dabei profitieren die Kunden bei den P-Normplatten von Meusburger gleich auf mehreren Ebenen. Eine Bestellung der P-Normplatten ist sowohl im Web- als auch im Offlineshop mit nur wenigen Klicks möglich, wobei vor allem die Preisanzeige vor der Bestellung den Kunden hohe Preissicherheit verspricht. Die in Breite und Länge gefrästen und in der Stärke kreuzgeschliffenen Platten sind in zahlreichen Größen und Materialien direkt ab Lager verfügbar. Die dadurch entstehende kurze Lieferzeit garantiert den Kunden somit absolute Planungssicherheit bei allen Projekten. Da Meusburger die spannungsarm geglühten Platten auf insgesamt 18.000 m² für die Kunden lagert, können zudem wichtige Lagerflächen eingespart werden.
Flexibilität in allen Bereichen
Zusätzlich zu den P-Normplatten bietet Meusburger den Kunden mit den P-Sonderplatten auch höchste Flexibilität. Mit vielen verschiedenen Ausführungen und variablen Abmessungen haben Kunden die Möglichkeit, auf das jeweilige Projekt maßgeschnittene Platten zu bestellen. Trotz Sonderanfertigung garantiert Meusburger dank eines modernen Maschinenparks auch bei den P-Sonderplatten eine rasche Lieferung. Da im Fall einer Sonderplatten-Bestellung jede einzelne Platte speziell nach den Kundenwünschen gefertigt wird, wird der Preis nach der Eingabe der Maße, der Ausführung und des Materials bei jeder Bestellung neu kalkuliert. Sollte eine vom Kunden gewünschte P-Sonderplatte als P-Normplatte ab Lager verfügbar sein, wird die Bestellung automatisch auf eine P-Normplatte umgestellt.
Dies zeigt, egal ob eine der gängigen Größen der P-Normplatten passt oder die Flexibilität im Vordergrund steht – Meusburger hat für jedes Projekt die richtige Platte. Weitere Informationen zur Plattenvielfalt bei Meusburger gibt es unter: www.meusburger.com.
Meusburger hat für jedes Projekt die richtige Platte.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen