Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Es ist wieder so weit – vom 17. bis 21. Oktober findet die Internationale Fachmesse für Kunststoffverarbeitung in Friedrichshafen statt. Auch Meusburger ist mit dabei und präsentiert an den Ständen 2313 und 2316 in Halle A2 sein Produktsortiment. Neben dem Sortiment für Spritzgießer, dem umfangreichen Sortiment an Einbauteilen und der ENGEL Spritzgießmaschine steht besonders die neueste Kampagne zum Thema Stäbe im Vordergrund.
Vielfalt trifft Verfügbarkeit
Um seinen Kunden vielfältige Möglichkeiten zu bieten, finden sich bei Meusburger zahlreiche universell einsetzbare Norm-, Präzisions- und Rundstäbe im Sortiment. Beim Normalienhersteller wird auch das beste Rohmaterial spannungsarm geglüht, daher profitieren Kunden bei den Stäben von bester Qualität. Dank der 100%igen Eigenfertigung und enormen Lagerkapazitäten kann Meusburger seinen Kunden schnellste Lieferzeiten garantieren.
Umfangreiches Sortiment an Einbauteilen
Bei Meusburger profitieren Kunden von hochpräzisen Einbauteilen passend zu ihren Anforderungen. Im Sortiment finden sich nicht nur Führungselemente, sondern auch zahlreiche Auswerfer, Schiebersysteme, Zentrierungen und vieles mehr. Dabei kann aus über 24.000 Einbauteilen ausgewählt werden. Das Sortiment wird stetig erweitert und die Ansprechpartner des Unternehmens stehen den Kunden jederzeit beratend zur Seite.
Sortiment für Spritzgießer
Auch das umfangreiche Sortiment für Spritzgießer ist bei Meusburger auf der Fakuma zu sehen. Für einen sicheren und problemlosen Betrieb gibt es zwei Grundvoraussetzungen: die Verwendung hochwertiger Werkzeuge und eine schnelle Lieferung bei Ersatzteilbedarf. Dazu bietet Meusburger ein breites Sortiment mit über 96.000 Artikeln von hoher Qualität und Funktionalität. Zudem sind alle Artikel sofort ab Lager lieferbar. So sparen die Kunden Zeit und Geld bei der Beschaffung und im Betrieb.
Digitale Helfer zur Erleichterung des Arbeitsalltags
Neben der ENGEL Spritzgießmaschine, bei der live die Produktion von Brotboxen mitverfolgt werden kann, wird ein weiteres Highlight des Messestandes der spezielle Bereich für Konstrukteure sein. Hier werden die Funktionen und Bereiche der Meusburger Online-Welt vorgestellt. Beispielsweise erhalten die Besucher einen Überblick über die Vorteile des Kundenbereichs „Mein Konto". Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Einblick in die Assistenten und Konfiguratoren für Formaufbauten zu erhalten, die das Zusammenstellen von zueinander passenden Platten und die Berechnung der dazugehörigen Einbauteile mit anschließendem CAD-Export ermöglichen. Zudem können alle Interessierten sich am Messestand über die Wissensmanagement-Software WIVIO des Tochterunternehmens WBI informieren.
Meusburger präsentiert unter anderem seine neueste Kampagne zum Thema Stäbe auf der Fakuma 2023.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen