Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Standardisierung im Heißkanalbereich mit der FH-Form
30.03.2021, Formenbau
Die Standardisierung spielt in der heutigen Zeit in fast allen Bereichen eine große Rolle für ein erfolgreich wirtschaftendes Unternehmen. Auch im Heißkanalbereich lassen sich durch Standardisierung erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungspotentiale realisieren. Ein Beispiel hierfür ist die FH-Heißkanalform von Meusburger. Diese besteht aus einem kompletten Formaufbau inklusive Heißkanalsystem.
Mit wenigen Klicks zur Heißkanalform
Dank dem speziell entwickelten Konfigurator kann sie mit wenigen Klicks individuell erstellt werden und wird anschließend mit nur einer Bestellung in gewohnt hoher Qualität nach kurzer Zeit versandt. Selbstverständlich stehen auch die 3D-Daten zum Download zur Verfügung. Durch den Konfigurator kann sich der Konstrukteur bei der Werkzeugkonstruktion auf andere Themen konzentrieren und spart somit wertvolle Zeit und Kosten.Die FH-Heißkanalform kann mithilfe eines Formulars von den Heißkanal-Experten einer technischen Prüfung unterzogen werden. Anschließend erhält der Konstrukteur notwendige Änderungsvorschläge oder auf Wunsch ein kundenspezifisches Angebot.
FH-Konfigurator-Update
Mit den Neuerungen im Bereich Formenbau im Herbst 2020 präsentierte Meusburger zudem auch neue Funktionen für den FH-Konfigurator. Sowohl das Düsensortiment als auch die Auswahl an Kunststoffen wurde hier erheblich erweitert. Ab sofort können Schussgewichte von 0,5 bis 500 g pro Düse realisiert werden. Dabei ist die am besten geeignete Düse bereits vorausgewählt, es sind jedoch sämtliche Düsen im Bereich des eingegebenen Schussgewichtes auswählbar. Eine weitere hilfreiche Funktion ist die Empfehlung der passenden Anschnittvariante abgestimmt auf den jeweiligen Kunststoff. Standardmäßig ist hier die ideale Lösung bereits vorausgewählt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, auf eine andere Variante zu wechseln. Ergibt sich aus der Kombination von Kunststoff und Anschnittbaugruppe die Empfehlung für eine ISO-Kappe, dann kann diese direkt mitbestellt werden. Zusätzlich kann das Offset der Temperierbohrung zum Cutout des Verteilers jeweils in x und y mit dem gleichen Wert von 0 bis 25 mm angepasst werden. Als Ergebnis erhält man eine kompakte und optimal auf das konfigurierte Heißkanalsystem abgestimmte Formgröße. Es sind optimierte Werte je nach Verteilertyp und Verteilergröße hinterlegt. Die Sicherheitsabstände vom Cutout zur Außenkante wurden optimiert. Die neuen Hilfestellungen ermöglichen es Meusburger, den Kunden noch besser in der Auswahl der passenden Artikel zu unterstützen. Weitere Informationen und unseren Konfigurator finden Sie hier: www.meusburger.com/fh-heisskanalform-update
Erfolgreiche Anwendung in der Praxis
Die FH-Heißkanalform von Meusburger konnte bereits bei diversen Projekten mit ihrer hohen Qualität und Zuverlässigkeit überzeugen. Ein Beispiel hierfür ist der Kunde Sterk Plast SRL. Hier wurde die FH-Heißkanalform für ein Projekt verwendet, bei dem Brotdosen in unterschiedlichen Größen hergestellt wurden. Die Firma Sterk Plast konnte die Heißkanalform ohne Anpassungen direkt verwenden und ist sehr zufrieden mit dem Produkt von Meusburger. Weitere Beispiele für zufriedene Referenzkunden finden Sie auf der Meusburger Website: www.meusburger.com/fh-referenzen
Kostenloses Fachwissen
Ebenso haben die Experten von Meusburger sich intensiv mit dem Thema Heißkanalformen befasst und dies in Form eines Whitepapers festgehalten. Hier werden die unterschiedlichen Möglichkeiten für die Auslegung eines Heißkanalsystems ausreichend erläutert, außerdem werden die Unterschiede zwischen einer „Heißkanalform" und der „Heißen Seite" aufgezeigt. Dabei werden Komponenten, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen dargestellt. Das Whitepaper gibt es zum Download auf der Website: www.meusburger.com/heisskanalformen
Mit der FH-Heißkanalform von Meusburger lassen sich erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungspotentiale realisieren.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen