Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Meusburger Werkzeug- und Formenbautage erneut ein voller Erfolg
17.10.2019, Unternehmen
Am 10. und 11. Oktober 2019 trafen sich zahlreiche VertreterInnen von Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum bei den Werkzeug- und Formenbautagen. Bei zwölf Fachvorträgen und einer Podiumsdiskussion wurden die BesucherInnen über aktuelle Themen und Trends informiert. Als zusätzliches Highlight wurde den TeilnehmerInnen ein Blick hinter die Kulissen der Bregenzer Festspiele gewährt. Im Anschluss fand eine Networking-Party unter dem Motto „Las Vegas Night" statt. Die vielen Möglichkeiten zum Netzwerken wurden sehr gut angenommen.
Die Kooperation mit dem VDWF (Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer e.V.) und dem Fachmagazin FORM+Werkzeug war erneut ein Erfolg. Zusammen konnte das Netzwerktreffen im Bregenzer Festspielhaus durchgeführt werden. Marc Walter und Thomas Zettlmeier von der Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG zeigten dem Fachpublikum auf, wie man mit dem LEANTOOL Folgeverbund einfach, schnell und günstig zum Neuwerkzeug gelangt. Seitens Meusburger wurde durch den Referenten Michael Hrach, Abteilungsleitung Produktmarketing, die einzigartige Heißkanalform vorgestellt. Mit dieser exklusiven Neuheit machte Meusburger einen weiteren Schritt in Richtung Standardisierung im Heißkanalbereich. Dieser Schritt soll jedoch die kundenindividuellen Lösungen keineswegs ersetzen, sondern optimal ergänzen. In zehn weiteren Vorträgen wurde unter anderem auf Themen aus den Bereichen Prozessoptimierung oder Digitalisierung eingegangen.
Vielzahl an Ausstellern bei Hausmesse
Neben den Vorträgen fand im Festspielhaus eine Hausmesse statt. Die 34 Aussteller informierten über die eigenen Produkte und Dienstleistungen. Einer dieser Aussteller war das Unternehmen Meusburger selbst. Unter anderem gab es Produktneuheiten wie die Werkzeuginnendrucksensoren oder die neue Schrägauswerfereinheit zu sehen. Im Bereich Heißkanal wurden innovative und kundenspezifische Lösungen der Produktmarke PSG präsentiert. Diese Lösungen ermöglichen eine Verkürzung der Zykluszeiten, schnelle Farbwechsel oder auch die Anspritzung von schwer zugänglichen Teilen. Selbstverständlich war auch der profiTEMP+ Heißkanalregler Thema im Bereich Regeltechnik. Der Gesamtauftritt wurde im digitalen Bereich durch die Software des WBI Wissensmanagements und dem eigens für den Werkzeug- und Formenbau konzipierten ERP-System SEGONI.PPMS komplettiert. Zwischen den Vorträgen bestand für das Fachpublikum so die Möglichkeit, sich die Stände genauer anzusehen und sich mit den UnternehmensvertreterInnen auszutauschen. Die Nähe zum Meusburger Hauptsitz bot zusätzlich die Möglichkeit, an einer Besichtigung der modernen Fertigungsanlagen teilzunehmen. Für den Großteil der TeilnehmerInnen war es eine tolle Erfahrung, sich bei den Werkzeug- und Formenbautagen im kleineren Rahmen und bei lockerer Atmosphäre über Branchenthemen zu unterhalten. Bei der Podiumsdiskussion zum Thema „Technik und Mensch" wurde über Fragen wie „Wie viel Mensch braucht die Technik überhaupt noch?" diskutiert.
Blick hinter die Kulissen
Das Ambiente direkt am Bodensee war natürlich wieder einzigartig für diese Veranstaltung. Neben den Fachvorträgen boten die diesjährigen Werkzeug- und Formenbautage erneut ein buntes Rahmenprogramm. Am Ende des ersten Tages durften die TeilnehmerInnen einen Blick hinter die Kulissen der Bregenzer Festspiele werfen, bevor es dann zur Networking-Party ging. Getreu dem Motto „Las Vegas Night" stand Spiel, Spaß und Unterhaltung im Vordergrund. Die Spieltische beim Roulette und Black Jack waren stets gut besucht. Das Flying Dinner und die Livemusik sorgten für eine lockere und angenehme Stimmung. Sowohl die Aussteller als auch die BesucherInnen fanden sehr positive Worte für die Veranstaltung. Die Unternehmen und speziell Meusburger freuen sich bereits auf die nächsten Werkzeug- und Formenbautage, die am 11. und 12. März 2021 stattfinden.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen