Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Meusburger hilft bei der Herstellung von Gesichtsschutzschildern
24.04.2020, Unternehmen
Schutzausrüstung zur Vorbeugung einer Infektion mit dem Coronavirus regional produzieren – die Zusammenarbeit zwischen zwei Firmen aus Bayern, unterstützt durch Meusburger, macht es möglich. Das Gemeinschaftsprojekt zur Herstellung von sogenannten Behelfsgesichtsschildern der beiden Firmen Hörl Kunststofftechnik GmbH & Co. KG und Kiefel GmbH soll den Schutz vor einer Infektion mit dem Virus bei Pflegepersonal erhöhen. Meusburger unterstützt dabei die Firma Hörl beim Spritzgießprozess. Durch die zur Verfügung gestellten Normalien für die Spritzgießform können nun täglich über 6.000 Schilder für die Kooperationspartner hergestellt werden.
Gesichtsschutz als Maßnahme gegen die Infektion
Aufgrund der aktuellen Situation sind Schutzmaßnahmen jeglicher Art essentiell, um die Verbreitung des Coronavirus bestmöglich einzugrenzen. Eine der vielzähligen ergänzenden Maßnahmen hierfür sind Gesichtsschutzschilder. Dabei wird das Risiko, eine andere Person beim Sprechen, Husten oder Niesen anzustecken, deutlich verringert. Solche Schilder sind als Maßnahme im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus mittlerweile weit verbreitet und dadurch längst ein knappes Gut. Aufgrund der hohen Nachfrage und speziellen Anforderungen der Kliniken haben verschiedene Unternehmen beschlossen, die Herstellung von Gesichtsschutzschildern zu unterstützen, und auch Meusburger hilft hier gerne.
Ein Gemeinschaftsprojekt
Aus der Kooperation zweier Firmen aus Bayern ist ein Gemeinschaftsprojekt entstanden um sogenannte Behelfsgesichtsschilder speziell nach den Anforderungen der lokalen Kliniken herzustellen. Ziel dieser Schilder ist es, Ärzte und Pflegepersonal vor einer Tröpfcheninfektion zu schützen. Gemeinsam haben die Firma Hörl aus Laufen und die Firma Kiefel aus Freilassing die Herstellung dieser Schutzschilder übernommen. Dabei verblieb der Part des Spritzgießens bei der Firma Hörl und das Thermoformen und Stanzen der Folie erfolgte durch die Firma Kiefel. Anfangs wurden alle Bauteile mittels 3D-Drucker und einer Herstellungszeit von ca. 1,5 Stunden pro Stück produziert.
Meusburger unterstützt mit Normalien für die Spritzgießform
Mitte März erhielt die Firma Hörl schließlich eine Anfrage über die Community Makers vs. Virus, eine bundesweite Initiative, die mit 3D-Druckern Visiere für das Gesicht herstellt. Die Geschäftsleitung von Hörl sagte der Initiative volle Unterstützung zu. Hier kam auch Meusburger ins Spiel und half gerne bei der Bereitstellung des Formaufbaus für das Spritzgießen. Dies hatte zur Folge, dass binnen von nur 24 Stunden eine Prototypen-Spritzgießform erstellt wurde, durch welche der erste Bedarf gedeckt werden konnte. Mit einer Zykluszeit von 13 Sekunden aus der vorab 1-fach ausgebauten Spritzgießform können nun täglich ca. 6.400 Behelfsgesichtsschilder hergestellt werden. Sollte die Nachfrage weiter steigen, ist ein Ausbau auf ein 4-fach Spritzgießwerkzeug jederzeit möglich.
Prototypen-Spritzgießform zur Herstellung der Gesichtsschutzschilder
Mehrere Kooperationspartner profitieren
Die Folien der Schutzschilder sind durch einen einfachen Druckverschluss schnell wechselbar und somit kann der Bügel auch mehrfach verwendet werden. Die innovativen Behelfsgesichtsschilder kommen dem Landratsamt Berchtesgadener Land, Landratsamt Traunstein sowie den Kliniken Südostbayern zugute. Alle bisher gelieferten Bauteile wurden den Kooperationspartnern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bis dato konnten mehrere Tausend Behelfsgesichtsschilder produziert werden. Durch diese Zusammenarbeit konnte auch Meusburger einen Teil zur Produktion der neuartigen Schutzschilder beitragen.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen