Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Vom 26. bis zum 29. Oktober ist Meusburger wieder auf der Blechexpo 2021 vertreten. Hier können die Interessierten nicht nur das Jubiläum 10 Jahre Stanznormalien mit dem Unternehmen feiern, sondern auch den neuen Messeauftritt von Meusburger bewundern.
Die Blechexpo findet Ende Oktober in Stuttgart statt. Dort können die Besucher sich in Halle 6 am Stand 6111 bei Meusburger über die aktuellen Erweiterungen und Neuheiten sowie über technische Anwendungen im Bereich Stanzwerkzeugbau informieren. Die Spezialisten vor Ort freuen sich auf interessante Fachgespräche und einen regen Austausch mit allen Interessierten.
Alles beginnt bei der Werkzeugkonstruktion
Ein besonderes Highlight des neuen Messestands ist der spezielle Bereich für Konstrukteure, wo die Besucher in die Funktionen und Bereiche der Meusburger Online-Welt eingeführt werden. Es besteht die Möglichkeit einen Einblick in die Assistenten und Konfiguratoren für Stanzgestelle zu erhalten, die die Zusammenstellung von zueinander passenden Platten und die Berechnung der dazugehörigen Einbauteile mit anschließendem CAD-Export ermöglichen.
Effizienz durch Standardisierung
Immer mehr Kunden entdecken die Vorteile von kurzfristig lieferbaren Normgestellen im Gegensatz zu individuellen Einzelanfertigungen. Eine logische Entwicklung, da mit der vorantreibenden Globalisierung immer kürzere Projektdurchlaufzeiten und Effizienzsteigerungen erforderlich sind, um am internationalen Markt zu bestehen. Durch den Einsatz der hochwertigen Normalien von Meusburger lassen sich erhebliche Kosteneinsparungspotenziale nutzen, daher wird das Produktportfolio im Stanzwerkzeugbau stetig erweitert.
Umfangreiches Sortiment an Einbauteilen
Meusburger verfolgt das Ziel, seinen Kunden den Arbeitsalltag zu erleichtern, daher wird auch das Sortiment an Einbauteilen regelmäßig ergänzt. Auf der Blechexpo 2021 können die Kunden sich selbst ein Bild machen und erhalten die Chance, sich bei den Produktmanagern vor Ort über das umfassende Produktsortiment zu informieren. Tickets können hier vorbestellt werden: www.schall-registrierung.de.
Vom 26.10. bis zum 29.10. stellt Meusburger auf der Blechexpo 2021 aus.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen