Vom 07. bis 08. Juni fand in Augsburg die wfb Fachmesse für den Werkzeug- und Formenbau statt. Normalienhersteller Meusburger war auch in diesem Jahr mit einem Stand auf der Messe vertreten und präsentierte neben seinen beliebten Produkten auch einige Neuheiten. Reger Austausch fand aber nicht nur am Messestand statt, sondern auch bei den neu eingeführten Campfire Sessions. Erstmalig bot sich für die Besucher der wfb die Möglichkeit, sich in kleinen Diskussionsrunden interaktiv über Fachthemen auszutauschen.
Neues und Bewährtes bei Meusburger
Der österreichische Normalienhersteller hatte in Augsburg einige Neuheiten mit im Gepäck. Präsentiert wurden Neuerungen in der Hydraulik, bei den Führungs- und Temperierelementen sowie Elektrokomponenten. Außerdem wurden unter anderem Erweiterungen der Zentrierungen und Schrifteinsätze vorgestellt. Bewährtes wie das Spannsystem H 1000 oder der luftgelagerte Montagetisch waren gefragt wie eh und je. Besonders beliebt bei den Besuchern waren die Meusburger Wechselformen in verschiedenen Größen. Diese erlauben den einfachen und wiederholgenauen Wechsel von Einsätzen und sind somit ideal für die Realisierung von Kleinserien und Prototypen geeignet.
Neues Format mit Campfire-Atmosphäre
Ein Campfire ist eine kleine Diskussionsrunde, bei der jeder unangemeldet mitdiskutieren kann, unabhängig davon, ob er Aussteller oder Besucher ist. Die Sessions dauerten zwischen 30-45 Minuten und fanden an beiden Messe-Nachmittagen statt. Um eine optimale Interaktion zu ermöglichen, saßen die Teilnehmer – wie bei einem Lagerfeuer – im kleinen Kreis auf Campingstühlen zusammen. Die Gespräche und Diskussionen wurden dabei von einem Experten geleitet. Das Thema „Fräsen, Erodieren, additive Fertigung oder hybrid – welche Technologien braucht der Werkzeug- und Formenbau?" moderierte Susanne Schröder, Chefredakteurin der FORM+Werkzeug. Andreas Sutter, Marketingleiter bei Meusburger, leitete die Runde „Standardisierung und Automatisierung im Werkzeug- und Formenbau trotz Losgröße 1". Fazit der wfb in Augsburg: die Besucherzahlen übertrafen die Erwartungen und das neue Format der Campfire-Sessions kam sehr gut bei den Teilnehmern an.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen