Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Outil NX Meusburger

En collaboration avec notre client Schmidt WFT, nous avons développé un outil de CAO que nous mettons désormais à votre disposition gratuitement. L'outil éprouvé depuis des années est adapté au système de CAO Siemens NX et permet un processus de construction simple et rapide puisque les configurations des composants peuvent être sélectionnées dans le système comme ensembles de données natives, et tous les paramètres sont automatiquement adaptés. Les espaces de montage et les normes du tableau des couleurs au standard du VDWF sont également intégrés. En cas de modifications, la nomenclature est mise à jour automatiquement.

Aperçu rapide de vos avantages :
  • Processus de conception simple et efficace
  • Gratuit
  • Composants intégrés sous forme d’ensembles de données 3D natives
  • L’outil permet de travailler directement dans le système de CAO sans utilisation de la boutique
  • En cas de modifications, les attributs sont transférés automatiquement
  • L’outil contient les espaces de montage, y compris les informations respectives sur les tolérances et les surfaces
  • Les normes du tableau des couleurs Meusburger sont intégrés
  • En cas de modifications, la nomenclature est automatiquement régénérée
  • La nomenclature peut être lue simplement dans la boutique via l’importation Excel
Télécharger le manuelTélécharger les instructions d'installation

Télécharger le logiciel

Comment l'installer

General technical information

The Meusburger Library uses exclusively the on-board functions of Siemens NX. No additional licenses are required.

Compatibility
The Meusburger Library is upward compatible from Siemens NX 12 and can be used with the Siemens NX Wizards.

Updates
As an indication of outdated versions, the following message appears after a period of one year:

 

Download Meusburger NX-Tool from website

Download here

 

Install Meusburger NX-Tool local or on server

You can store the desired folders locally or centrally on a drive. Access by several users is also possible.

 

Show reuseable library in NX

1. Click on „Reuse Library“

2. Right mouse button in empty area --> „Library Management“

3. With "Add Library" you can select the previously defined Meusburger target directory

If the Meusburger library is not visible in the "Reuse Library" view, you can display it in the Library Manage-ment by right-clicking on "Application Task". To do this, activate the checkbox "Modeling" for the Meusburger library.

 

Additional information

Relocation of the Meusburger Library
If the Meusburger library directory structure is changed, all loaded components lose their reference. The references can be restored via "Select template part"

Adjustments / System integration
If you need support, we are at your disposal.

Please send your request to: NXSupport@evosys-services.com

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle